This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C59-Q1:制造商 Spice 模型的关键问题:电压、电流与放大器不一致;反馈、尽管与 EVK 设计完全相同。

Guru**** 2509965 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43, UCC28C59, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387275/ucc28c59-q1-critical-issues-with-manufacturer-spice-model-inconsistent-voltage-current-feedback-despite-exact-evk-design-replication

器件型号:UCC28C59-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28C59、UCC28C43

工具与软件:

我在使用制造商提供的 Spice 模型时遇到了几个关键问题:

VDD 电压差异:预期启动阈值为16V、但模型显示为22µV Ω。

电流差异:预期启动电流为50µA、标称 IVDD 为1.3mA。 但仿真显示70pA (EVK 副本仿真)

Vref 差异:预期基准电压为5V、但模型显示为0V。

设计复制:我复制了制造商的 EVK 和 Webench 设计、以便对定制设计进行故障排除、这需要28V 输出(EVK 设计为15V 输出)。 两者都不能按预期工作。  

反馈问题:反馈机制运行不正常。

开关频率混淆:数据表指出开关频率可高达1MHz、但电气特性部分列出了振荡器的最大频率55kHz。

Webench 设计错误:Webench 设计中包括一个二极管的辅助反馈电路、但在仿真中添加这个二极管会产生错误、能强制仿真退出。

我希望能提供任何指导或解决方案、以解决模型的这些差异和问题。 谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 TINA TI 中查看了模型:

    - VDD 打开= 16V

    - VREF = 5V

    -启动 IDD = 53.2uA

    - 55kHz 是表格顶部条件的规格-请仔细阅读表格以了解。  

    - FB 没有问题调节到2.5V。

    所以模型是正常的。 这可能是由您的电路或其他一些原因造成的。  

    如果无法解决 PSpice for TI 中的问题、建议您使用 TINA TI 继续进行仿真。

    e2e.ti.com/.../UCC28C59_5F00_Dmax_5F00_softstart_5F00_Tina_5F00_OpenL_5F00_VDD.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模型似乎不起作用、您能否共享 Lib 文件。

    以下是该设计及其波形快速响应。

    UCC28C59波:

    已尝试使用 UCC28C43 IC、  

    匝数比为66:1、试图将1000V 降至15V、我只看到12V 作为输出。  

    感谢您的支持、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我最后回复的是模型、因此您可以从该 TINA 文件中复制、从而将模型粘贴到您的电路中。 您可以从我上次的回复中运行模型、以查看该模型可以正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我试过,它似乎不工作,没有切换。  

    所以我尝试了其他类似的模型。 我以前没有使用 Tina。 这是我第一次。 不确定是否缺少某个东西、匝数比为66:1、但我只看到12V 作为输出。 我的试过很多、它始终是12V。 您能告诉我耦合电感器是否缺少什么东西吗?  

    UCC28c59不起作用、设计是相同的。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/UCC28C59_5F00_Dmax_5F00_softstart_5F00_Tina_5F00_OpenL_5F00_VDD.TSC

    我确实再次运行了上述模型。 我工作得还不错。

    您需要下载 TINA TI:

    TINA-TI 仿真工具| TI.com

    将其安装到您的计算机上。

    然后双击模型:

    e2e.ti.com/.../0268.UCC28C59_5F00_Dmax_5F00_softstart_5F00_Tina_5F00_OpenL_5F00_VDD.TSC

    这将使您进入 TINA TI、然后单击"Analysis"和"Transient"、您可以获得上述仿真波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细解释:)  

    关于耦合电感器、我还有一个问题、根据66:1的比率、我应该看到15V 作为 Vout。 我只能看到12V。 如果我漏掉了什么内容、您能纠正吗? 快照已在上面附加。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    应该有某种措施钳制运行。 我不知道。 您可以附加您的模型文件、以便我可以运行进行检查。 我曾多次遇到 Vout 卡在较低电压的情况。 就产生了一些钳制运行的组件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  

     我当前不在笔记本电脑附近、无法尽快访问仿真文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    HIGH_VOLT_SAMPLE3.TSC

    附加了仿真文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无法打开仿真文件并要求您的电子邮件地址获取该文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以获得1kV 输入和15V 输出。 我怀疑您的电路存在变压器极性等一些问题。

    我在 TI.com 上修改了电路。 从下面可以看出、Vin = 1000V、Vout = 15.3V

    我的模型已随附供您检查。 因此、我已经证明了一个可以正常工作的模型、从1000V 输入达到15Vout。

    e2e.ti.com/.../ucc28c43_5F00_slum176_5F00_1kVin_5F00_15Vout.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是1kV 输入和15V 输出的 UCC28C59仿真。

    e2e.ti.com/.../UCC28C59_5F00_Tina_5F00_flyback.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我希望也对反馈进行隔离。 这似乎对我不起作用。 VDS 是恒定信号。 我施加了3安培的负载、这里的信号是0安培。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了隔离本身之外、转换器使用相同接地或不同接地没有区别。 对于仿真、请使用与 UCC28C43模型中相同的接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的答复。  

    我想问一下 VDD 是否提供20V 独立电源是出于任何原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是我的快速检查。 它可以通过与 UCC28C43相同的方式完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以正常工作、但当我尝试将750k 电阻器连接到 VDD 1.3mA (也就是数据表中提到的典型电流)附近)时、会引发收敛误差。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TINA-TI 已设置-您可以尝试进行调整。 这是一个仿真设置问题。 我不知道如何修复,只知道如果你调整这些可以帮助.

    为什么需要添加750k? 注意、添加零部件或更改数值时、您可以更改模型的微分方程以使其具有更高的阶数-您必须调整公差。 我不知道该怎么做、除非尝试使用以下设置。

    所以你应该只关注真正需要的东西,而不是添加一些不必要的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    变压器匝数比似乎令人困惑、 V2​  = 1000/0.08  12500V (次级)。  

    对于1000V 输入和15V 输出、匝数比应为66.6:1。

    如果我尝试直接更改比率、则会引发收敛错误。 您能否说明一下次级侧提供15V 电压的工作情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该比率0.08为 Ns/Np = 0.08、所以 Np/Ns = 12.5。 TINA 变压器匝数比指定了 NS/Np。

    当 Np/Ns = 66.6:1时、反射电压 VR =(Vout + VF) xx NPS =(15V +1V) x 66.6 = 16V x 66.6 = 1065.6V

    因此、MOSFET VDS 需要为 Vds = 1.2x (Vin + VR)= 1.2x (1000V + 1065.6V)、这是过高的值、而且不切实际。

    因此需要将 NPS 更小。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要检查 MOSFET VDS、看起来 NPS = 66.6:1导致 VDS 击穿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    反射电压= 0.8倍 VDS (额定值)-1.3* BULK (max)、在本例中、该值为负110?

    NPS 转弯将是7? 负。 数据表不匹配、即使我尝试使用数据表公式、也会发现结果不切实际。  

    我猜测是交替输入。 我能知道您对上述公式的参考吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    反射电压 VR =(VF + VOUT) x NPS

    则 NPS = 12.5 (NSP = 0.08)、Vout = 15V、VF = 1V

     VR =(15V + 1V) x 12.5 = 200V

    VDS = VR + 1.3x VBULK = VR + 1.3 x Vin = 200V + 1.3x 1000V = 1500V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请、您能共享文档吗? 上述公式与数据表不匹配。  

    EVK 具有10.2:1 NPS、  

    我可以在 Tina 中直接改变比率吗? 我确实按照您的指示将其直接更改为0.098。 工作原理。 对吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    相同的公式。 它看起来您键入的公式0.8同时需要两个、但您只需要一个。

    NPS = 10.2、会使 VR =(15V +1V ) x 10.2 = 163.2V、这似乎是可以的、但有点低、所以我认为 NPS = 12.5应该更好。

    注:公式中的0.8或1.3是任意的、可以不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    谢谢、它在工作。 祝你度过美好的一天!