This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:其中需要通过 cc 线路与 DFP 进行 PD 通信

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, HD3SS3220, HD3SS3212, TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393759/hd3ss3220-where-pd-communication-over-cc-lines-to-a-dfp-is-required

器件型号:HD3SS3220
主题中讨论的其他器件: HD3SS3212TPS25730、TPS25751

工具与软件:

目前我正在尝试进行以下操作:我有一个 DFP 器件、它通过 USB-C 连接器连接到 PCB 上集线器的 UFP 端口。  下拉 HD3SS3220后、我会设置其 CC 引脚、以指示它是 UFP、我对 SS 线路进行多路复用。 此外、我还将移动电源(支持 USBPD)连接到器件的 CC 引脚。 这是因为我的器件需要与移动电源协商、让它为他提供12V 电压。 因此、器件为 DFP (Datawise)和 UFP (PowerWise)

我的问题是、这可行吗、因为我将 CC 线从器件连接到 HD3SS3220和移动电源。  HD3SS3220无需对 PD 通信执行任何操作。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erwin:

    我认为此应用不起作用。 HD3SS3220应该是唯一连接到 Type-C 连接器上 CC 线路的器件。 您无法在3220和 PD 移动电源之间拆分 CC 连接、因为这会导致 CC 协商出现问题。 3220还需要使用集成 CC 控制器上的 ID 引脚控制何时启用/禁用 VBUS。

    PD 电力输送功能的 SS 多路复用器。 您可以将 PD 控制器与我们的一个超高速多路复用器(如 HD3SS3212)搭配使用。 您需要使用 PD 控制器上的 GPIO 引脚来控制多路复用器、以进行方向检测。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    DFP 器件通过 USB C 连接器连接到我的 PCB。 然后它会 连接到集线器 IC (TUSB8041IRGCR)的 UFP 端口、然后我需要将它的连接设置为 UFP (CC 线路下拉)并对数据信号进行多路复用。 此操作由  HD3SS3220完成。 除此之外、它还需要要求 PD 移动电源获得12V。  

    您会推荐哪种 PD 控制器? 问题是、我无法选择在此 PD 控制器上进行任何类型的软件编程。


    摘要:我的 DFP 器件连接到我的 PCB、在 PCB 上我将它的连接设置为 UFP (因为它连接到集线器的 UFP 端口)。 它需要与移动电源协商12V 电压。


    谢谢。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘了问、  

    我对 USB 连接的理解程度目前还不是很好、但 CC 线上的 Rp 和 Rd 电阻器指示电源或数据的方向吗?
    因此、如果我要连接一个处理方向检测和提供12V 电压的 PD 控制器、我假设在 PD 控制器中已上拉 CC 线? 什么来指示电源? 这是否会影响从设备到集线器的数据方向? 因为该方向与功率方向相反。


    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erwin:

    为了获得有关 PD 控制器的良好建议、让我将该主题提交给 PD 团队。 我们的组专门支持多路复用器和 CC 控制器、因此在这里我不会提供太多帮助。

    CC 线上的 Rp 和 Rd 电阻器是否指示功率或数据的方向?

    CC 线路上的上拉/下拉电阻指示了电源和数据的方向。 DFP 是提供电源和数据的端口、而 UFP 则接收电源和数据。 以上是 CC 控制器的唯一连接选项、据我所知、PD 控制器由于电源/数据角色交换而不受此限制。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    针对这些要求、TPS25730可作为一款出色的 PD 控制器。 这是一个纯受电 PD 控制器、可通过电阻器进行配置并可设置为协商12V 受电合约。  

    另一款出色的器件是 TPS25751。 这是一种支持 DRP 的控制器、具有更多的控制功能和特性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、感谢大家的帮助。 我找到了一种可能的解决方案、将 PD 灌电流控制器(STUSB4700)与请求的多路复用器结合使用。

    谢谢!