主题中讨论的其他器件: HD3SS3212、 TPS25730、TPS25751
工具与软件:
目前我正在尝试进行以下操作:我有一个 DFP 器件、它通过 USB-C 连接器连接到 PCB 上集线器的 UFP 端口。 下拉 HD3SS3220后、我会设置其 CC 引脚、以指示它是 UFP、我对 SS 线路进行多路复用。 此外、我还将移动电源(支持 USBPD)连接到器件的 CC 引脚。 这是因为我的器件需要与移动电源协商、让它为他提供12V 电压。 因此、器件为 DFP (Datawise)和 UFP (PowerWise)
我的问题是、这可行吗、因为我将 CC 线从器件连接到 HD3SS3220和移动电源。 HD3SS3220无需对 PD 通信执行任何操作。
提前感谢。