工具与软件:
我正在尝试使用 LM3409HV 构建200WATT LED 驱动器
输入61VDC 输出需要52.8V 3.8安培
PWM 频率40kHz
关于设计参数、Fsw 纹波电流等应是什么、可以有一个指导吗
选择电感器和分流电阻器的值
目前、我已尝试通过将 fsw 保持在100kHz、使一些 CALCULTIONS 达到以下值
ROFF 60KOHMS COFF 470pF 电感器22UH 和分流电阻器30mOHMS 我已在 LED 两端放置一个100MFD 电容器
通过这种组合、我能够在80% PWM 值下获得200瓦的功率、并滞后80%、电流变得非常非线性、MOSFET 变得过热
请指导我是 首次使用此 IC