This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:高功率 LED 驱动器

Guru**** 2536240 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387156/lm3409hv-high-wattage-led-driver

器件型号:LM3409HV

工具与软件:

我正在尝试使用 LM3409HV 构建200WATT LED 驱动器

输入61VDC 输出需要52.8V 3.8安培  

PWM 频率40kHz  

关于设计参数、Fsw 纹波电流等应是什么、可以有一个指导吗  

选择电感器和分流电阻器的值  

目前、我已尝试通过将 fsw 保持在100kHz、使一些 CALCULTIONS 达到以下值  

ROFF 60KOHMS COFF 470pF 电感器22UH 和分流电阻器30mOHMS 我已在 LED 两端放置一个100MFD 电容器  

通过这种组合、我能够在80% PWM 值下获得200瓦的功率、并滞后80%、电流变得非常非线性、MOSFET 变得过热

请指导我是 首次使用此 IC   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参考数据表中的典型应用部分并逐步进行设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生  

    我已经尝试过几次/几个组件组合,但无法实现线性超过80%的 PWM ,超过80%的电流变得非常非线性  

    我将从上述针对80% PWM 的组件选择中获得的结果、我希望得到大约90-95%的 PWM  

    我想利用至少90%的 PWM 范围、以便可以从1%到100%进行调光  

    请参考  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能帮助提供原理图吗? 您使用的 PWM 调光和频率是什么类型? 您能帮助分享测试过的波形吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生  

    我正在使用数据表中提供的标准原理图  

    PWM 频率 40kHz

    FSW 选择100kHz

    输入 VDC 61VDC  

    所需输出为52.8VDC

    电流为3.8安培  

    根据上述参数、我计算出 ROFF  60千欧姆  (COFF 470 PF)  

    30 m Ω 分流电阻  

    电感器22mH

    通过选择上述元件、我能够在80% PWM 下获得3.6A 的电流、但是高于80%时、电流以非常非线性的方式增加  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保是22mH 还是22uH?  您是否还可以降低 PWM 频率以再次进行测试?  

    通常、调光频率应至少比稳态开关频率低一个数量级、以防止混叠。 但是、为了在整个调光范围内实现良好的线性响应、调光频率可能需要更低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为我离开了车站,所以很抱歉我的回复太晚了  

    键入的误差电感值为22uH

    根据您的建议、我进行了新的计算  

    与 Vin 61VDC  Vo 52 VDC ILED 3.7安培和 Fsw 为100Kz (略高于一个幅度比我的 PWM 40kHz,正如你的好建议是这是一个很好的选择或需要进一步更改)  

    此灯用于视频/摄影、因此相机/录制仪表中不应有可见的波纹  

    从而得到 Coff 490pf 和 ROFF 87K 和 Toff  1028ns 的值  

    请建议为了获得线性变化、我必须选择多大的电感值、对于纹波电流计算、3.7安培的百分比是理想选择  

    此外、如果您有任何与我的上述计算相关的其他建议、请参考  

    明天早上 、我计划填充值并检查性能。

    谢谢  

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ganesh  

    调光频率至少比稳态开关频率低一个数量级、这意味着如果您使用100kHz 开关频率、则调光频率预计将低于10kHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享原理图? 您是说 RSNS 为30m Ω? 如果是、则输出峰值电流设置为8.2A。 ILED 约为7.4A。 不是您提到的3.7A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生  

    我正在使用 PWM 调光频率40kHz、这意味着 、根据您的建议、我应保持 Fsw 至少为400kHz  

    我可以保持 fsw 为400kHz 并继续设计 吗?您是否建议保持500kHz  

    我是否可以假设效率为90%来进行计算、根据经验法则估算效率以进行计算  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有 特定的最小 Toff 值、低于该值不建议使用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ganesh  

    您能帮助回答上述问题吗? 此外、您可以附加测试波形/数据以了解更多信息吗? 恐怕您设计错了、参数错了、浪费了时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生、我附上了示意图  

    我的 PWM 为40kHz  

    COFF 470pF

    10k  

    输入电压为63VDC  

    VO 53.5。 直流  

    LED 电流为3.7安培  

    我已经假设效率是0.9 fsw 500kHz 并完成计算  

    电感器15uH

    RSNS 60毫欧  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是当我启动 PWM 时的漏极波形  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是大约20% PWM 时的漏极波形  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面是具有100% PWM 的波形  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确信、当波形开始失真 MOSFET 变得过热时、此波形并非我们对20% PWM 的预期  

    请在出错的地方提供指导  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的计算

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参考  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    40kHz PWM 是什么意思? 您是使用 EN 引脚还是 VIN-PWM 来控制它?  

    您在使能引脚输入侧有 RC 滤波器、RC = 0.000628、这已经远远超过40kHz 的周期。 您需要设置 RC < 0.0000025  

    此外、当使用使能引脚进行 PWM 控制时、上电期间会有延迟时间。 如果您需要良好的线性度、则需要考虑数据表中提到的分流调光解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生   

    是的、我们使用 EN 引脚通过40kHz PWM 信号进行控制  

    我要移除电容器  

    也是我发送的计算正确  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者我将放置一个2.2nf 电容器以实现0.0000025 RC  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生  

    我将电容器更改为2.2nf、但波形仍然相同  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、330pf 我放置了该电容器、但波形仍然相同  

    请参考  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ganesh  

    为了简化调试、请使用100% PWM 测试波形并确保电路正常运行。  

    1.可以 将电感器更改为10uH 吗  

    2.捕捉波形

    A.开关节点电压、电感器电流  

    B.开关节点电压、Coff 引脚电压  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的先生,谢谢你的答复,请建议什么是  

    1.输入和输出之间需要的最小电压差以实现良好的调节  

    2.当数据表中提到的范围是0.85到100时、我们应该将计算中的效率考虑在内、那么进行计算的最佳估计值是多少  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、输入与输出之间的最小电压差应保证当它在压降下工作时,输出电压应能高于调节电压。  

    VIN- VIN > I* Rsns + I* RL+ I* Rdson   

    2.效率计算可以用所选的元器件和 VIN、VOUT、电流进行计算。  

    大致上、您可以通过以下计算进行估算  

    Ploss= Ploss、CON + Ploss、SW + Pdrv + Poq  

    a. PFET 导通损耗请参阅 eq.81  

    b.二极管导通损耗请参阅 equ。 86

    c.开关损耗=1/2* Vin * ILED * Ton * f  

    D.驱动损耗= VCC FET* Qg * f Qg (FET)  

    e.器件运行损耗= VIN * 2mA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生、我可以提供您的电子邮件 ID 来分享更多信息  

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已向您发送相关电子邮件。 我将关闭该主题、让我们通过电子邮件进行讨论。 谢谢。