主题中讨论的其他器件: REF3025、 REF3330、REF3130
工具与软件:
您好!
整个温度范围内 REF30XX 的负载电流的压降电压是多少? 对于整个温度范围和25mA 的所有 REF30XX、最大压降电压是否为300mV?
下面的曲线位于 REF30XX 数据表第1页。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Ken:
通过 REF3030数据表中的电气特性表、我们可以看到、在室温下、压降电压的最大值为50mV、负载电流为0 mA。

因此、我会建议无论温度如何、3V 的最小输入电压都过低、尤其是在使用25mA 的 Iout 时、其压降电压可能高达300mV:

但是、如果向 REF3030施加足够的电压输入、则在整个温度范围内将输出调节至3V (高达25mA 输出电流)不会出现问题。
谢谢!
Jackson
尊敬的 Ken:
即使在25°C 下、使用3.3V 输入电压也存在风险。 如果由于 LDO 或直流/直流转换器的电源误差而导致负载电流为25 mA 时的电压降至3.3V 以下、则还存在器件无法正常运行的风险。 对于 REF3030、我可能会建议输入电压高于3.3V。
您可以考虑引脚对引脚选项、例如具有更低压降电压的 REF3330或 REF3130。 但是、这些器件只能提供最高5 mA 至10mA 的拉电流。 客户需要从参考中获得多大的电流?
谢谢!
Jackson