This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3030:REF30XX 的压降电压及负载电流

Guru**** 2501495 points
Other Parts Discussed in Thread: REF3130, REF3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392622/ref3030-dropout-voltage-with-load-current-for-ref30xx

器件型号:REF3030
主题中讨论的其他器件: REF3025REF3330、REF3130

工具与软件:

您好!

 整个温度范围内 REF30XX 的负载电流的压降电压是多少? 对于整个温度范围和25mA 的所有 REF30XX、最大压降电压是否为300mV?

下面的曲线位于 REF30XX 数据表第1页。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    您计划使用什么输入电压?

    电气特性表规定数据为25°C (除非另有说明)。 我会想看看我们是否有任何与温度相关的数据可供分享。

    谢谢!

    Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jackson

    最小输入电压为3V。

    客户想要了解 REF3030的输出电压是否可在全温度电压和25mA 下调节为3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    通过 REF3030数据表中的电气特性表、我们可以看到、在室温下、压降电压的最大值为50mV、负载电流为0 mA。  

    因此、我会建议无论温度如何、3V 的最小输入电压都过低、尤其是在使用25mA 的 Iout 时、其压降电压可能高达300mV:

    但是、如果向 REF3030施加足够的电压输入、则在整个温度范围内将输出调节至3V (高达25mA 输出电流)不会出现问题。

    谢谢!

    Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jackson

    抱歉、出现输入错误!

    最小输入电压为3.3V。在不同温度下没有压降电压与负载电流的曲线、也没有 REF3030的数据(数据表中列出的数据适用于 REF3025)、因此客户想知道在整个温度电压和25mA 下 REF3030的输出电压是否可以调节至3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    即使在25°C 下、使用3.3V 输入电压也存在风险。 如果由于 LDO 或直流/直流转换器的电源误差而导致负载电流为25 mA 时的电压降至3.3V 以下、则还存在器件无法正常运行的风险。 对于 REF3030、我可能会建议输入电压高于3.3V。

    您可以考虑引脚对引脚选项、例如具有更低压降电压的 REF3330或 REF3130。 但是、这些器件只能提供最高5 mA 至10mA 的拉电流。 客户需要从参考中获得多大的电流?

    谢谢!

    Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jackson

    非常好!

    客户只想知道最大压降、以免给其应用带来任何风险。 15mA 是当前项目中的最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    很有道理。 由于 REF3030是一款较旧的器件、可能需要一些时间才能找到报告高温下压降电压的原始数据。 我预计压降电压会保持接近数据表中的曲线、但目前无法提供最大值。 如果我能够找到这些数据、我将与您联系并提供相关信息。 目前、我建议输入电压高于3.3V

    谢谢!

    Jackson