This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24163:BQ24163充电问题

Guru**** 2511785 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24163

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394231/bq24163-bq24163-charging-issue

器件型号:BQ24163

工具与软件:

您好、

问题1:BQ24163的 STAT 引脚连接到 LED 灯、充电输入来自 USB。 无论电流是1.5A 还是100mA、充电一段时间后、LED 灯都将熄灭。 在不到一个小时的时间内、拔下 USB 电源插头、然后重新上电、LED 将再次亮起;当 LED 指示灯熄灭时、STAT 引脚电压约为2.5V、而电池电压仅为3.5V。 客户使用完全充电电压为4.2V 的锂电池。 原理图如下所示。 请帮助分析原因;

问题2:客户写入芯片地址6b 至 IIC 后、芯片响应、然后读取芯片地址00寄存器。 ;、芯片无响应、因此无法读取数据、波形如下图、请帮助分析原因 μ s

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们正在检查此问题、我们将在第二天内与您联系。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    关于您的第一个问题、我有几条评论。 1)客户是否确认他们没有以某种方式禁用收费? 2)当 STAT 引脚状态发生变化且充电停止时、您可以让客户提供一个波形、显示 USB 电压、电池电压、STAT 和充电电流(如果可能)。  

    关于问题2、我已经查看了波形、可能的问题似乎是确认之前的第8位。 当在写入6b (1101011)之后写入器件地址时、预期确认之前的下一个位是0b、以指示主机正在写入 BQ24163。  

    在执行 I2C 读取时、BQ24163发送相关数据后应该有一个 nACK。 如果捕获的波形确实是读取事务的后半部分、则其看起来正确。  

    此外、以下文档还提供了第7页上的 I2C 读取和 I2C 写入的有用图、供您参考。   https://www.ti.com/lit/an/slva704/slva704.pdf?ts = 1722547647504. 

    此致、

    Garrett