工具与软件:
您好、
问题1:BQ24163的 STAT 引脚连接到 LED 灯、充电输入来自 USB。 无论电流是1.5A 还是100mA、充电一段时间后、LED 灯都将熄灭。 在不到一个小时的时间内、拔下 USB 电源插头、然后重新上电、LED 将再次亮起;当 LED 指示灯熄灭时、STAT 引脚电压约为2.5V、而电池电压仅为3.5V。 客户使用完全充电电压为4.2V 的锂电池。 原理图如下所示。 请帮助分析原因;

问题2:客户写入芯片地址6b 至 IIC 后、芯片响应、然后读取芯片地址00寄存器。 ;、芯片无响应、因此无法读取数据、波形如下图、请帮助分析原因 μ s

谢谢!