This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5100A:PSpice 中的仿真问题

Guru**** 2813465 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21520, UCC21540, LM5100A, UCC25600, UCC27289, UCC21530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394554/lm5100a-simulation-issue-in-pspice

器件型号:LM5100A
主题中讨论的其他器件:UCC21540UCC25600UCC27289、UCC21520、 UCC21530

工具与软件:

可能与之相关的人员

 

我们想使用 UCC25600、但由于 LM5100A 是此 IC 的栅极驱动器、我们在设计中存在一个问题。 我们在仿真中使用了 PSPICE 版本。 当我们降低 LM5100A 的值并在开环中设计 LLC 时、效率达到了接近98%。 当我们为 UCC25600插入 UCC21540作为隔离式栅极驱动器并在闭环中设计 LLC 时、效率已降低至96%。 预计会出现这种情况。 然而、我们将 LM5100A 用于搭配 UCC25600的隔离式栅极驱动器时、效率可达到100%以上。 这种情况在实际情况下是无法实现的。 我们认为 PSPICE 中存在一个与 LM5100A 模型相关的模型误差。 您是否认为存在与此相关的另一种错误情况? 我们已添加使用 LM5100A 的原理图屏幕截图。 如果需要、我们可以共享其他屏幕截图。 我们希望了解您的建议。

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM5100A 是一个较早的器件、可能在模型中存在不准确之处。 您能否分享效率计算和波形? 我还建议尝试 UCC27289。 它是一款较新的器件、具有相同的引脚排列和功能、但规格进行了改进。

    此致!
    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈

    我在下面共享了相关波形。 我们使用了"AVG (W (R58))/AVG (W (V13))"公式、它表示 Pout/Pin。 这样、我们的效率达到了100%以上。

    感谢您对 IC 的建议。 但是、我们的应用需要隔离式栅极驱动器。 您能否建议我们使用隔离式驱动器而不是 UCC27289?  

    如果您能检查我们的设计、我们将很高兴。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在该线程中添加隔离式团队。

    谢谢!

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hussam:

    我们提供多种双通道栅极驱动器产品、可满足您在半桥配置中的需求。 请参阅 该链接要查看我们的 双通道隔离式 栅极驱动器的滤波产品页面、请访问。

    如果您在为应用选择合适的栅极驱动器时需要更多帮助、请使用 此常见问题解答页面、其中介绍了不同双通道隔离式栅极驱动器选项的主要差异。 常见问题解答中未列出一些新的栅极驱动器产品、但我可以对它们做评论:

    UCC2133x 与 UCC2122x 最为相似、主要在于封装尺寸、但 规格有所改进。

    UCC2155x 与 UCC21540非常相似 、这主要是由于输入电源电压、但规格有所改进。 UCC2155x 也与 UCC21520和 UCC21530类似。

    总体而言、我会先考察 UCC2133x 或 UCC2155x、因为它们是我们的新一代器件、与上一代产品相比、具有更好的规格。 但是、如果需要更大的输入电源额定电压、我建议先查看 UCC21520和 UCC21530。

    此致、

    会的