Other Parts Discussed in Thread: UCC21520, UCC21540, LM5100A, UCC25600, UCC27289, UCC21530
主题中讨论的其他器件:UCC21540、 UCC25600、 UCC27289、UCC21520、 UCC21530
工具与软件:
可能与之相关的人员
我们想使用 UCC25600、但由于 LM5100A 是此 IC 的栅极驱动器、我们在设计中存在一个问题。 我们在仿真中使用了 PSPICE 版本。 当我们降低 LM5100A 的值并在开环中设计 LLC 时、效率达到了接近98%。 当我们为 UCC25600插入 UCC21540作为隔离式栅极驱动器并在闭环中设计 LLC 时、效率已降低至96%。 预计会出现这种情况。 然而、我们将 LM5100A 用于搭配 UCC25600的隔离式栅极驱动器时、效率可达到100%以上。 这种情况在实际情况下是无法实现的。 我们认为 PSPICE 中存在一个与 LM5100A 模型相关的模型误差。 您是否认为存在与此相关的另一种错误情况? 我们已添加使用 LM5100A 的原理图屏幕截图。 如果需要、我们可以共享其他屏幕截图。 我们希望了解您的建议。
此致、