This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM843B22E:GOSNS 引脚的功能和使用

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543B22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395506/tpsm843b22e-function-and-use-of-gosns-pin

器件型号:TPSM843B22E
主题中讨论的其他器件:TPS543B22

工具与软件:

您好:  

数据表没有真正解释 GOSNS 引脚、它显然代表"接地感应回路"。  第1页的示例指示 GOSNS 应直接接地。  第21页的例子显示它通过一个被称为"网带连接"(未对名称进行说明)的跳线或可选跳线显然接地。  第15页的图7-5显示 GOSNS 驱动名为"RSA"的放大器的正输入、而 FB 驱动负输入。  目前尚不清楚 RSA 是否:

1.一个具有未显示编程电阻的运算放大器、用于将其转换为反相放大器或可以差分使用的差分放大器、或通过将 GOSNS 设置为接地、将该差分放大器转换为反相放大器。

2.其他类型的放大器。

我的问题是、是否可以提供一些额外的解释、解释:

1. GOSNS 的接地是否是引脚的主要用途或唯一用途?

2. 从 GOSNS 到地的跳线是否旨在保留 GOSNS 的一些其他用途?  如果不需要其他用途、是否应该仅将 GOSNS 接地而不使用跳线进行抖动?

 RSA 是一种运算放大器还是其他类型的放大器?

谢谢!

Farron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到图7-5 RSA 同相和反相节点在图中交换。   GOSNS 应为负、FB 应为正。  

    GOSNS 引脚是遥感放大器的反相输入(放大器增益 为1)。  

    当需要 反馈上的差分感测时、将 GOSNS 连接到负载接地。  将网带想象成一个0欧姆电阻、但它不仅仅是一个允许连接两个网络的迹线。  网带是一种指定唯一网名称的方法、以便可在 PCB 上的特定位置建立连接。    网带适用于进行开尔文连接、例如在特定位置将安静的模拟接地端连接到电源接地端。  

    如果 GOSNS 不使用网带或0欧姆电阻并在 CAD 工具中连接到接地端、CAD 工具将连接 GOSNS 到任何接地位置。   

    如果需要单端检测、请将 GOSNS 连接到器件的 AGND

    使用开尔文检测线将 GOSNS 连接到负载接地、可以消除接地平面上的压降、从而提高调节精度。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫、您好:

    感谢您提供了快速的响应和良好的信息。

    然而,有一件事仍然是有点困惑的反应。  对于单端检测、请将 GOSN 连接到器件的 AGND。  对于"差分"、将 GOSN 连接到负载接地端。  我认为这不是传统意义上的差分、而实际上是一种通过接地连接来避免其他接地电流以避免接地噪声和误差的方法、这是正确的吗?  这确实使 GOSN 上的+/-0.3V 规格成为合理的范围。  

    当然、以这种方式使用它确实会创建一个能够拾取磁噪声的环路电感器、因此我认为直接连接到低 Z 接地平面系统可能更好。  有没有显示其他方面的分析?

    谢谢!

    Farron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     GOSNS 是一种更大限度地减小接地电流导致的 PCB 压降产生的直流电压误差的方法。   GOSNS 连接到输出端接地平面的特定点(网带)。  

    下面是使用 TPS543B22 IC PCB 布局示例的 GOSNS 连接的示例 PCB 布局图像。   GOSNS 和 Vout 反馈布线是图像中的虚线。   反馈元件安装在器件 FB 和 GOSNS 引脚附近。   我知道没有关于噪声的分析。   应将反馈和 GaN 成对布线、并避免布线在电感器或开关节点附近。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    好的、谢谢。  

    最后的问题:

     RSA 是一种运算放大器吗?

    2. RSA 上是否有图7-5中未显示的增益编程电阻器?

    此致!

    Farron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它是一个配置为差分放大器电路且具有4个电阻器的运算放大器、可将增益设置为1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的 David、谢谢、现在我把它弄清楚了。

    .... Farron