Other Parts Discussed in Thread: TPS543B22
主题中讨论的其他器件:TPS543B22
工具与软件:
您好:
数据表没有真正解释 GOSNS 引脚、它显然代表"接地感应回路"。 第1页的示例指示 GOSNS 应直接接地。 第21页的例子显示它通过一个被称为"网带连接"(未对名称进行说明)的跳线或可选跳线显然接地。 第15页的图7-5显示 GOSNS 驱动名为"RSA"的放大器的正输入、而 FB 驱动负输入。 目前尚不清楚 RSA 是否:
1.一个具有未显示编程电阻的运算放大器、用于将其转换为反相放大器或可以差分使用的差分放大器、或通过将 GOSNS 设置为接地、将该差分放大器转换为反相放大器。
2.其他类型的放大器。
我的问题是、是否可以提供一些额外的解释、解释:
1. GOSNS 的接地是否是引脚的主要用途或唯一用途?
2. 从 GOSNS 到地的跳线是否旨在保留 GOSNS 的一些其他用途? 如果不需要其他用途、是否应该仅将 GOSNS 接地而不使用跳线进行抖动?
RSA 是一种运算放大器还是其他类型的放大器?
谢谢!
Farron