This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C3-Q1:PSpice 仿真模型

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394490/tpsf12c3-q1-pspice-simulation-model

器件型号:TPSF12C3-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

 

我使用的是 PSpice for TI 以及随 TPSF12C3-Q1提供的仿真模型。 我对瞬态模型有一些问题、然后对交流模型有一些问题。

瞬态模型:

1–我们是否必须添加连接到"Line_Out"端子的负载?

在我的电力线的末尾、有一个整流器和一个逆变器。 我可以在图中添加整流器、这里是逆变器的电流波形。

2–在初始模型中、电源为3个具有高 dv/dt 脉冲的脉冲发生器。 它们代表差模源吗? 在我的研究案例中、我有3个 SINUS 发电机、我可以添加它们、还是不重要、因为我们只考虑噪声?

3–VSW 表示共模源吗?

4–为什么 CX1、CX2和 CX3连接到 N_人工?

5–我想比较有源滤波器和没有有源滤波器时的 CM 噪声。 将 EN 放在一个接地平面以避免每一个 IC 的影响是否足够?

6–为了测量 CM 和 DM 噪声、我们是否必须在每条线上添加 LISN 模型?

AC 型号:

7–您能否确认、如果我们将电感 L24端子上的增益和相位放在图中、我们应该找到与 Excel 电子表格计算器相同的增益和相位?

 

如果我的一些问题可能显而易见、我表示歉意、但我不是这一领域的专家。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dorian:

    1.可以添加载荷。
    2. 3个脉冲发生器用于三相设备中的3个不同相位,在单相设计中只有一个发生器
    Vsw 是 CM 噪声源
    4.我认为这是中性线、您可以在其中注入信号
    5.是。将 EN 设置为 GND 以关闭 AEF
    6.是的。  
    7.理论上是的

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳雷什、您好!

    感谢您的回答、它对我有很大帮助。

    我忘了提及它、但我使用的是不带中性点的三相系统。

     

    1. 我知道、在我的三相正弦系统中、我必须用每个脉冲发生器(在基本模型中)替换一个正弦发生器。
    2. 在基本型号中、图中有一个"N_人造"、一个来自发生器、但另一个则连接到这3个 X 电容器(CX1、CX2和 CX3)作为接地端。 我不明白、因为这种中立性不在实践中。 如果我们与 Cx7、Cx8和 Cx9 (其他 X 电容器)进行比较、我们会将它们连接在一起、但没有"N_人造"。 请看下面2张图片。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dorian:

    右侧图片正确。 所有 X 电容器连接在一起、但没有中性点。 请参阅下图以了解相关信息。

    谢谢!