Other Parts Discussed in Thread: TPSF12C3-Q1
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我使用的是 PSpice for TI 以及随 TPSF12C3-Q1提供的仿真模型。 我对瞬态模型有一些问题、然后对交流模型有一些问题。
瞬态模型:
1–我们是否必须添加连接到"Line_Out"端子的负载?
在我的电力线的末尾、有一个整流器和一个逆变器。 我可以在图中添加整流器、这里是逆变器的电流波形。
2–在初始模型中、电源为3个具有高 dv/dt 脉冲的脉冲发生器。 它们代表差模源吗? 在我的研究案例中、我有3个 SINUS 发电机、我可以添加它们、还是不重要、因为我们只考虑噪声?
3–VSW 表示共模源吗?
4–为什么 CX1、CX2和 CX3连接到 N_人工?
5–我想比较有源滤波器和没有有源滤波器时的 CM 噪声。 将 EN 放在一个接地平面以避免每一个 IC 的影响是否足够?
6–为了测量 CM 和 DM 噪声、我们是否必须在每条线上添加 LISN 模型?
AC 型号:
7–您能否确认、如果我们将电感 L24端子上的增益和相位放在图中、我们应该找到与 Excel 电子表格计算器相同的增益和相位?
如果我的一些问题可能显而易见、我表示歉意、但我不是这一领域的专家。
此致、