This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5008A:请检查开关频率

Guru**** 2506135 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5008A, DRV8350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390778/lm5008a-please-check-switching-frequency

器件型号:LM5008A
主题中讨论的其他器件: DRV8350

工具与软件:

尊敬的 TI 团队

我实际上使用的是 DRV8350器件。 LM5008A 包含在 DRV8350中。

好的、我对 LM5008A 开关频率有疑问

波纹管是我的设置信息。

*输入电压: 48V

*输出电压:5V

* Fsw :约111KHz

*电感: 220uH

I 测量的开关频率。 但我认为我无法理解有关开关波形的结果

结果是...

1、空载条件:我认为是可以的。 看起来像是 DCM 波形。

2. 50mA 加载条件: 我认为是可以的。 看起来像是 CCM 波形。

3.在50mA 负载条件以上:我认为是错误的,PWM 波形看起来重叠了

请参阅随附的关于3号问题的文件。

我想知道 No.3是否正常 。

请注意、波形将以图片形式呈现、而不是捕捉形式呈现。

谢谢、此致

David lim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、David  

    您似乎看到了"有限周期振荡"问题、这是由 FB 引脚上没有足够的电压纹波引起的。  

    请访问 https://www.ti.com/lit/zip/snvu071下载"快速入门" 并  输入您的电气要求和元件选型。  

    另外、请分享原理图和完成的快速入门文件、以便我进行审阅。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 EricLee

    感谢您的答复!

    "有限循环振荡"是什么意思? 您能否详细解释" FB 引脚具有足够的电压纹波"?
    因为安全问题...我不能分享。 初始文本文件。 抱歉

    但我可以告诉你一些值,比如波纹管。
    * RFB1,2: 3.01K
    * RT:330K
    * L1 : 220uH
    * RCL :300K
    * r3:1欧姆
    *输出电容:22 μ F
    * CIN : 222.3uF (由于直流链路电容)
    * CBYP : 0.1uF
    * CVCC : 0.47 μ F
    * CBST : 0.01uF

    *输入电压最大值: 80V
    * VOUT : 5V
    * Fsw : 109Khz
    我将针对此板制作新版本的 PCB。
    然后我应用了波纹管等值。
    * RFB1,2: 3.01K
    * RT : 280k
    * L1 : 220uH
    * RCL : 715K
    * R3:0.82欧姆
    *输出电容:22 μ F
    * CIN : 178.3uF (由于直流链路电容)
    * CBYP : 0.1uF
    * CVCC : 0.47 μ F
    * CBST : 0.01uF

    *输入电压最大值: 80V
    * VOUT : 5V
    * Fsw : 129Hz
    然后、在测试新版本的 PCB 之后、我将分享关于 fsw 的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、David  

    发生有限周期振荡时、振荡频率和纹波量受到限制。  请参阅下面的

     在准备波形时、请参阅 www.ti.com/.../snva776a.pdf。 另外、请将完成的 Quick Start Excel 文件与波形一起发送给我。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric

    今天、我测试了新版本的电路板。

    但是,有些事情是错误的。

    发生了相同的问题、但结果略有不同。 如下所示。

    即使负载增加、它也不会更改为 CCM 模式...

    当负载为50mA 时、它仍是 DCM 模式。 但它在方波之后的纹波要小于无负载时的纹波

    请检查计算文件、 请告诉我如何解决此问题。

    谢谢、此致

    David Johnson。

    e2e.ti.com/.../LM5008AQuickStartCalculator_5F00_second-version.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johnson

    我认为#1和#2波形是正常现象。 我认为这些是 DCM 中的正常操作。

    关于#3、我仍然认为您看到的是有限的周期振荡。 请增加 R3并检查是否有任何改进。   

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EricLee

    今天,我再次测试。

    最终我找到了解决方案。

    我将 R3值从0.82欧更改为3欧。 但问题仍然存在。

    实际上、我在电压输出节点处添加了更多电容器(4.7uF 1ea、10uF 1ea) 、除了22uF (Cout)

    因为输出电压纹波很高(输出约10%@5V)

    因此、我删除了输出2ea 电容器、然后我认为有限周期振荡的问题已经解决。

    大约为60 mA 或更高时、我可以看到 CCM 模式。

    1.但是,我认为 fsw 的波形是一个错误的。

    LM5008A 是否具有扩频功能?

    因为 Fsw 的波形从一端到另一端变化很大。 如扩频。

    开关频率也是错误的。 我将 Fsw 值设置为129Khz。 但我可以检查波形中大约150~165kHz fsw。 (CCM、DCM 全部时)

    2.我还有一个问题。

    当电机运行时、5V 输出噪声略有增加。 因此、应在输出节点上连接一个电容器、

    由于它是 S-O-T 降压转换器、并且由于周期振荡有限、因此无法连接该 IC。

    请告诉我该怎么做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johnson  

    1.器件没有展频功能、但是开关频率是 COT 拓扑的震动。  COT 器件的开关频率变化大于正常固定频率 PWM 器件、因为 COT 器件控制导通时间、而不是开关频率

    2.我猜您想问的是输出电容器的位置。 如果需要、可以将一个大输出电容器拆分为多个小尺寸电容器、并将它们放置在所需的位置。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 EricLee

    谢谢! 我理解你的答案。

    我还有最后一个问题。

    在 CCM 模式下、 如果放大 FSW 波形、就会观察到 Vripple、如下图所示。 这是正常现象吗?

    如果不正常、我该如何改进?  

    请告诉我。

    谢谢!

    J. D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JD  

    请给我发送屏幕截图吗?  请捕获 VIN、SW 和电感器电流。 我 想您在观察 DCM 波形、但可能是其他原因引起的。  

    - EL