主题中讨论的其他器件: DRV8350
工具与软件:
尊敬的 TI 团队
我实际上使用的是 DRV8350器件。 LM5008A 包含在 DRV8350中。
好的、我对 LM5008A 开关频率有疑问
波纹管是我的设置信息。
*输入电压: 48V
*输出电压:5V
* Fsw :约111KHz
*电感: 220uH
I 测量的开关频率。 但我认为我无法理解有关开关波形的结果。
结果是...
1、空载条件:我认为是可以的。 看起来像是 DCM 波形。
2. 50mA 加载条件: 我认为是可以的。 看起来像是 CCM 波形。
3.在50mA 负载条件以上:我认为是错误的,PWM 波形看起来重叠了
请参阅随附的关于3号问题的文件。
我想知道 No.3是否正常 。
请注意、波形将以图片形式呈现、而不是捕捉形式呈现。

谢谢、此致
David lim