This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:需要澄清 BQ77915型号的 OCD 阈值

Guru**** 2508305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393136/bq77915-clarification-needed-on-ocd-thresholds-for-bq77915-variants

器件型号:BQ77915

工具与软件:

Hell E2E 专家、

你好。

我写信的目的是希望澄清为 BQ77915系列 IC 指定的放电过流(OCD)阈值。

在提供的文档中、OCD1和 OCD2的保护摘要和故障描述符如下:

  • OCD1 :-10mV 至-85mV (5mV 步长)、延迟选项为10、20、45、90,180、 350,700,1420 ms。
  • OCD2 :-20mV 至-170mV (10mV 步长)、延迟选项为5、10、20、45、90、 180,350,700 ms。

文档中的示例使用-60mV 阈值来计算检测电阻值(RSNS)。 但是、鉴于 BQ77915的具体型号具有不同的阈值、该示例涉及哪个特定型号、这似乎令人困惑:

  • BQ77915-00 :OCD1和 OCD2阈值均设置为60 mV。
  • BQ77915-01 :OCD1阈值为35 mV、OCD2阈值为60 mV。

示例计算提到使用-60mV 阈值、它与 BQ77915-00和 BQ77915-01型号的两个 OCD2阈值一致。 不过、由于 BQ77915-01的 OCD1为35mV、因此需要问该示例是专门指 BQ77915-00 (其中两个阈值均为60mV)、还是适用于任一型号的通用参考。

此外、我想确认用于将电流限制在4A 的适当检测电阻值。 该示例建议使用10 mΩ 感应电阻器来实现这一点。 鉴于 BQ77915-01型号的 OCD1阈值为35mV、我是否应该使用此35mV 阈值计算 RSNS、这将导致检测电阻值约为15 mΩ?

您能解释一下这些要点吗? 这将有助于确保准确应用并了解阈值设置和 RSNS 选择在我们的设计中。

此致、

TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您将使用35mV 阈值。 本 E2E 论坛将为您提供帮助: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065574/bq77915-current-sense-resistor-selection

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas:

    你好。

    从我阅读的内容来看、如果我使用建议的35mV 阈值和10 mΩ 检测电阻器(如示例中使用的电阻器)、那么我的系统的电流限制可能约为3.5A±30%、或范围为2.45A 至4.55A。

    这意味着高达3A 的电流可以通过而不触发 OCD1、但 OCD1将在电流超过3.5A 且持续180ms (默认时序)时激活。 此外、OCD2将在6A 持续90ms 后触发(也是默认时序)。

    请您确认此解释是否正确吗?  

    此致、

    TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果使用 OCDP、则是:

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas:

    你好。

    我还有一个关于 BQ77915电流限制范围的问题。 是否可以使用任何方法来确定该范围内的最低电流限制的确切值? 此外、是否有任何特性或图形可以说明该范围及其变化?

    此致、

    TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于新问题、我建议您发布新主题。 否则、如果最初回答的人不在、很容易错过这些问题。

    我不完全确定这里的问题是什么。 如果您询问保护的准确性、这会在数据表中找到:

    此致、

    Luis Hernandez Salomon