工具与软件:
Hell E2E 专家、
你好。
我写信的目的是希望澄清为 BQ77915系列 IC 指定的放电过流(OCD)阈值。
在提供的文档中、OCD1和 OCD2的保护摘要和故障描述符如下:
- OCD1 :-10mV 至-85mV (5mV 步长)、延迟选项为10、20、45、90,180、 350,700,1420 ms。
- OCD2 :-20mV 至-170mV (10mV 步长)、延迟选项为5、10、20、45、90、 180,350,700 ms。
文档中的示例使用-60mV 阈值来计算检测电阻值(RSNS)。 但是、鉴于 BQ77915的具体型号具有不同的阈值、该示例涉及哪个特定型号、这似乎令人困惑:
- BQ77915-00 :OCD1和 OCD2阈值均设置为60 mV。
- BQ77915-01 :OCD1阈值为35 mV、OCD2阈值为60 mV。
示例计算提到使用-60mV 阈值、它与 BQ77915-00和 BQ77915-01型号的两个 OCD2阈值一致。 不过、由于 BQ77915-01的 OCD1为35mV、因此需要问该示例是专门指 BQ77915-00 (其中两个阈值均为60mV)、还是适用于任一型号的通用参考。
此外、我想确认用于将电流限制在4A 的适当检测电阻值。 该示例建议使用10 mΩ 感应电阻器来实现这一点。 鉴于 BQ77915-01型号的 OCD1阈值为35mV、我是否应该使用此35mV 阈值计算 RSNS、这将导致检测电阻值约为15 mΩ?
您能解释一下这些要点吗? 这将有助于确保准确应用并了解阈值设置和 RSNS 选择在我们的设计中。
此致、
TI-CSC