This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:BQ27Z746YAHR

Guru**** 2539840 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380282/bq27z746-bq27z746yahr

器件型号:BQ27Z746
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO

工具与软件:

我们目前正在测试 BQ27Z746YAHR 电量监测计和 BQ25628ERYKR、观察到我们想要澄清的行为。

在测试过程中、我们注意到以下情况:

  1. 在刷写或编程电量计之前、我们将3.7V 1500mA 电池连接到电池连接器。
  2. 在这种状态下,我们观察到 BQ27Z746YAHR 电量监测计的 PACK 引脚测量值约为0.7V,假定电量监测计可能无法正确检测到电池。

请您确认这是否是此器件的预期操作

如果这不是预期行为、您能否提供指导、说明我们应该看到什么、以及我们是否应该采取任何步骤来解决此问题? 请参阅随附的 DSN 以获取参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是否有负载/系统连接到电池组? CHG 和 DSG FET 的状态是怎样的?  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    充电器 IC (BQ25628ERYKR)的 BAT 引脚 连接到电量监测计 IC (BQ27Z746YAHR)的电池组引脚、如上面 DSN 图像所示。 我们非常感谢您对以下方面的澄清:

    连接电池时 CHG 和 DSG 引脚的默认状态是什么  

    连接电池后、是否需要通过任何特定配置来导通 FET? 如果是、您能否提供有关必要步骤的指导?因为在 连接电池的测试期间、CHG 和 DSG 引脚看起来处于关闭状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    插入新电池时的 FET 状态取决于电量监测计配置以及电量监测计是充电还是放电。 为了确保电量监测计自动控制 FET、应确保 FET_EN = 1。 我建议参考 TRM、因为其中记录了 FET 行为。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否说明一下、FET 在连接电池时是否自动工作、或者我们是否需要任何初始配置来在最初开启 FET?  

    此外、还有哪些选项可用于启用充电和放电 FET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是一个全国性节日。 我们明天会回复您。

    此致、

    应用团队的成员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我相信我最后的答复已回答了这个问题。 当 FET_EN = 1时、电量监测计会自动控制 CHG 和 DSG FET。 如果 FET_EN = 0、则 CHG 和 DSG FET 应关闭、直到您发送 CHG FET 切换或 DSG FET 切换命令。 因此、如果 FET_EN = 1、则在插入电池后、FET 应由电量监测计自动控制。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    我们启用了 FET、现在两个 FET 都导通、但当我们在连接 USB 且电池连接到电量监测计时检查 SRP 和 SRN 上的电压时、会显示0v、假设它处于休息模式(即不发生充电/放电);但当电池直接连接到充电器 IC 而不存在电量监测计时、充电正常。 您能帮助我们解决这个问题吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thesni

    乔尼目前不在办公室,他应该明天回到你的办公室。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们可以通过电量监测计充电、方法是在充电器 IC 1500mA (R277)上安装10K 热敏电阻并在电池电量监测计上切换电池电量监测计、电池组 VDD_FG_R 电压为3.7V、电池组+电压为3.9V、FB16电压为3.7V (充电器 IC 输出)、但在另一块板上对电池组 VDD_VDD_FG_R V+电压为3.7V、电池充电时、电池组电压为3.7V 和 IC 进行相同充电。 您能说明一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我不确定这里的问题是什么。 好像当您连接电池并使 FET_EN = 1时、两个 FET 都导通了? 这是预期行为、因为如果两个 FET 都关断、则您将无法对电池充电/放电。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里的问题是、 我们可以通过电量监测计充电、方法是在充电器 IC (R277)上安装一个10K 热敏电阻、并在板上电量监测计上切换 FET、电池组+上的电压为3.7V、电池组+上的电压为3.9V、FB16 (充电器 IC 的输出)上的电压为3.7V、但当我们在另一个板上进行同样操作时、电池组+和 FB16 (充电器 IC 的输出为3.1V) VDD_FG_R 作为3.7V 与3.7V、1500mA 电池无法充电。 请您澄清一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    只要 CHG FET 闭合、您就应该能够充电。 如果 CHG FET 断开、则您将无法为电池充电。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonny:

    我写信提供董事会现状的最新情况、并就我们面临的持续问题寻求您的指导。

    通过燃油表对3.7V,Liocipo 1500mA 电池进行充电和放电时遇到了困难。 但是、当我们绕过电量监测计将电池直接连接到充电器 IC 的 BAT 引脚时、电池会正常充电和放电。 在查看寄存器值时、我们在控制状态寄存器中观察到 UTD 错误、该错误似乎阻碍了通过电量监测计进行充电和放电操作。

    目前、虽然电量监测计可以检测到、但我们无法对其进行配置或对其任何寄存器进行写入。 此外、温度读数不一致、在0度、45度和355度等值之间波动、这表明温度测量存在问题。

    我已经附上使用 EV2400接口通过 BQStudio 获得的寄存器读数、供您参考。

    能否就如何解决这些问题提供指导?

    e2e.ti.com/.../7536.Fuel-gauge-Register-readings.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您的热敏电阻似乎存在问题。 我认为要检查的好方法是确保热敏电阻可以正常工作、确认后、我会确保您已经执行了温度校准。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    我想向您介绍我们最近所做的工作、并向您寻求帮助、以解决一些持续存在的问题。

    我们已更换了电路板上的充电器 IC 部分的 NTC 元件、并尝试校准温度值。 尽管做出了这些努力、UTD 误差仍然存在。

    此外、在另一个电路板上、我们会遇到 OTC 错误、该错误会阻止我们通过电量监测计充电或放电。

    您能帮助我们解决两块电路板上的这些问题吗?

    提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否在多个器件上看到过这种行为?  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    我们目前在五个董事会中有两个遇到了问题、希望您能对此事有深入的见解。 以下是所遇到问题的摘要:

    1. 显示问题的电路板: 五个电路板中的两个在通过电量监测计充电和放电时遇到困难、但它们在充电器 IC 中可以正常工作。

    2. 具体问题:

      • 有 OTC 错误的电路板: 一个电路板显示 OTC 错误。 我们更换了电量监测计、因为 I2C 没有响应、但这会导致出现 OTC 错误。
      • 有 UTD 错误的电路板: 第二个电路板最初显示 UTD 错误。 我们通过写入01温度使能寄存器将外部温度监测更改为内部温度(TSInt)。 该操作解决了 UTD 错误并允许发生放电。 但是、刷新后、所有寄存器值都会自动复位为零。 尽管尝试01再次写入温度使能寄存器、但我们失去了放电能力、现在无法在此板上充电或放电才能正常工作。

    您能否就以下内容提供您的看法?

    • 这些问题的潜在原因。
    • 解决 OTC 和 UTD 错误的建议。
    • 诊断或修复这些问题应采取的任何其他步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gopika、

    您能给我们发送 gg 和日志文件吗? 这可能与保护相关。

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    我们最近更换了电路板上显示 OTC 错误的电量监测计。 更换过孔后、我们将 FET 切换至开启状态、这样 OTC 错误已经得到解决。 但是、我们仍然会遇到通过电量监测计充电和放电的问题。

    我已随附该板上的读取寄存器值、供您参考。 您能否查看这些值、并就故障排除和解决问题的后续步骤提供指导?

    e2e.ti.com/.../Fuel_5F00_guage_5F00_Values_5F00_1_5F00_8_5F00_24.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gopika、

    这是自定义格式的文件吗? 我们需要从 bqStudio 导出 gg 文件。

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    是的。

    我想通知您、我们已将 EVK 移交给我们的客户。 因此、我们当前无法使用 BQStudio 导出 GG 文件。

    而是使用 Silicon Labs 的 Simplification Studio 读取共享寄存器值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gopika、

    不用担心、感谢您让我们知道。

    我们正在对此进行调查、我们将在周一与您联系。

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    温柔的提醒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    为了充分了解发生的情况、我们需要一个 gg 文件和一个显示此行为的日志文件。 此外、您可以尝试 在尝试写入电量监测计时关闭 Auto Refresh (在 bqStudio 中位于左上角)。 启用"Auto Refresh"(自动刷新)可能会导致一些写入操作无法正确执行。   

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    请找到附加的 GG 文件。 请注意、自动刷新功能已处于关闭状态。

    e2e.ti.com/.../testboard1.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您提供配置文件、请在获取日志文件后更新此线程。  

    此致、  

    Jonny。