主题中讨论的其他器件:EV2400、 BQSTUDIO
工具与软件:
我们目前正在测试 BQ27Z746YAHR 电量监测计和 BQ25628ERYKR、观察到我们想要澄清的行为。
在测试过程中、我们注意到以下情况:
- 在刷写或编程电量计之前、我们将3.7V 1500mA 电池连接到电池连接器。
- 在这种状态下,我们观察到 BQ27Z746YAHR 电量监测计的 PACK 引脚测量值约为0.7V,假定电量监测计可能无法正确检测到电池。
请您确认这是否是此器件的预期操作
如果这不是预期行为、您能否提供指导、说明我们应该看到什么、以及我们是否应该采取任何步骤来解决此问题? 请参阅随附的 DSN 以获取参考