This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27301A-Q1:BLDC:相电压未知摆幅行为

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27301A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388502/ucc27301a-q1-bldc-phase-voltage-unknown-swing-behavior

器件型号:UCC27301A-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

我希望这封邮件能让您满意。

我想请您注意以下有关我们系统的几点意见:

-上部 MOSFET 的栅源电压从15VDC 下降到10.5VDC。
-我们已经注意到,当上通道 MOSFET 栅源电压偏离其基准相位时,我们的相电压会出现波动。

我已经附上了供您查看的波形。 您能否请仔细查看原理图、帮助我们了解导致此行为的原因?

其他注意事项:
-目前,我在每一侧都放置了一个4µs 死区。
-当我降低死区时,电源切换到恒定电流模式。
-使用的电机额定功率为1.2kW ,额定电压为64VDC。

感谢您的帮助。

此致、
Dipak