This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
客户想要使用 UCC23513驱动 IKQ100N120CH7 (Ciss = 13nF、Qg = 700nC)、20kHz 开关频率。
UCC23513是否能够驱动该 IGBT? 是否应该添加外部推挽驱动电路?
此外、我想知道如何确定栅极驱动器是否具有驱动 MOSFET 的能力? 如何计算? 您能否分享具体步骤?
谢谢!
Yishan Chen
陈义山
所有这一切都归结为开关损耗。 栅极驱动器选择有助于更大限度地减小开关的损耗、但开关会设置下限。
我比较了在驱动 IKQ75N120CS7 (一款类似 IGBT、使用5欧姆外部 Rg)时 P2P 栅极驱动器的开关损耗。 以下是高达50A 的结果:
Eon 比较:
Eoff 比较:
您将必须估算平均电流并查看散热器是否可以处理相应的热功率。 将我的50A 数据外推2倍来估算100A 最坏情况下的损耗、我估计 Eon 的开关损耗约为14mJ、Eoff 的开关损耗约为6mJ。 在20kHz 时、即400W 的功率耗散。 您的散热器是否能够在热耗散情况下将所有 IGBT 保持在175C 以下? 要保持在100W 以下、您需要将开关频率限制在约100W/20mJ = 5kHz。 IGBT 的额定功率是固定的、但要注意温度。 这甚至还不包括导通损耗。 也许您也不会在100%的时间进行开关、例如在电机逆变器中、在这种情况下、开关的活动系数可能只有50%。
使用 SiC FET、损耗将减少5倍。 C3M0015065D 的 Eon 约为2mJ、Eoff 约为0.3mJ。 在相同的开关电流下为20k*2.3mJ=46W。 但是、电压仅为400V、而不是先前测试中的800V。
Eon:
Eoff:
此致、
Sean
你(们)好
1.在双脉冲测试过程中、我通过将 ID 和 Vds 相乘获得 Eon 和 Eoff (示波器测量示例如下)
2.必须对其进行测量才能获得分辨率来比较栅极驱动器。 仿真并不是非常精确。 但是、如果测试条件接近于您的用例、您可以从 IGBT 数据表中获得很好的初始估算值。
3.是的,它直接影响效率。 您的导通损耗必须与开关损耗相加、但它们会相对较小。 IGBT 产品说明书也提供了这方面的估算。
4. 5欧姆是我针对此 IGBT 测试的最低电阻。 当我尝试在电路中使用1欧姆时损坏了器件。 我提供了较高 Rg 的数据、您可以进行推断:
5.使用 UCC23525以及40A 和400V 时、Eon 将~5mJ、Eoff 将~2mJ。 对于20kHz 连续频率、即140W。 在三相系统中、活动因数为1/2 (不是100%的时间进行 PWM)、因此每个 IGBT 实际上只会消耗70W 的功率。 导通损耗将额外增加1.5Vce * 40A * 1/2 =30W。
此致、
Sean