This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23513:UCC23513的驱动能力

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC23513, UCC23525

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395681/ucc23513-driving-capability-of-ucc23513

器件型号:UCC23513
Thread 中讨论的其他器件: UCC23525

工具与软件:

你(们)好

客户想要使用 UCC23513驱动 IKQ100N120CH7 (Ciss = 13nF、Qg = 700nC)、20kHz 开关频率。

UCC23513是否能够驱动该 IGBT? 是否应该添加外部推挽驱动电路?

此外、我想知道如何确定栅极驱动器是否具有驱动 MOSFET 的能力? 如何计算? 您能否分享具体步骤?

谢谢!

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈义山

    所有这一切都归结为开关损耗。 栅极驱动器选择有助于更大限度地减小开关的损耗、但开关会设置下限。

    我比较了在驱动  IKQ75N120CS7 (一款类似 IGBT、使用5欧姆外部 Rg)时 P2P 栅极驱动器的开关损耗。 以下是高达50A 的结果:

     

    Eon 比较:

    Eoff 比较:

    您将必须估算平均电流并查看散热器是否可以处理相应的热功率。 将我的50A 数据外推2倍来估算100A 最坏情况下的损耗、我估计 Eon 的开关损耗约为14mJ、Eoff 的开关损耗约为6mJ。 在20kHz 时、即400W 的功率耗散。 您的散热器是否能够在热耗散情况下将所有 IGBT 保持在175C 以下? 要保持在100W 以下、您需要将开关频率限制在约100W/20mJ = 5kHz。 IGBT 的额定功率是固定的、但要注意温度。 这甚至还不包括导通损耗。 也许您也不会在100%的时间进行开关、例如在电机逆变器中、在这种情况下、开关的活动系数可能只有50%。

    使用 SiC FET、损耗将减少5倍。 C3M0015065D 的 Eon 约为2mJ、Eoff 约为0.3mJ。 在相同的开关电流下为20k*2.3mJ=46W。 但是、电压仅为400V、而不是先前测试中的800V。

    Eon:

    Eoff:

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、ć

    感谢您的答复。

    能否详细介绍一下如何获得 Eon 和 Eoff? 这样做非常方便。

    我们有什么数学方法来计算 Eon 和 Eoff 吗?

    开关损耗为400W、 这是否会直接影响效率? 比如输出功率直接为-400W。

    您是否有关于移除5m Ω 栅极电阻器的 Eon 和 Eoff 数据?

    很抱歉有这么多问题、谢谢。

    此致、

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    您能帮助我估算这种情况下的 Eon 和 Eoff 吗?

    参数为400V、43.5A、20kHz 开关频率。

    此致、

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1.在双脉冲测试过程中、我通过将 ID 和 Vds 相乘获得 Eon 和 Eoff (示波器测量示例如下)

    2.必须对其进行测量才能获得分辨率来比较栅极驱动器。 仿真并不是非常精确。 但是、如果测试条件接近于您的用例、您可以从 IGBT 数据表中获得很好的初始估算值。

    3.是的,它直接影响效率。 您的导通损耗必须与开关损耗相加、但它们会相对较小。 IGBT 产品说明书也提供了这方面的估算。

    4. 5欧姆是我针对此 IGBT 测试的最低电阻。 当我尝试在电路中使用1欧姆时损坏了器件。 我提供了较高 Rg 的数据、您可以进行推断:

    5.使用 UCC23525以及40A 和400V 时、Eon 将~5mJ、Eoff 将~2mJ。 对于20kHz 连续频率、即140W。 在三相系统中、活动因数为1/2 (不是100%的时间进行 PWM)、因此每个 IGBT 实际上只会消耗70W 的功率。 导通损耗将额外增加1.5Vce * 40A * 1/2 =30W。

    此致、

    Sean