请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28750 工具与软件:
您好!
使用 UCC287506电源管理 IC 的 Im。 Im 计划提供高于400伏的过压保护。 我按如下所示连接了电路。 但是、在 IC im 的故障引脚上、电阻器@420VDC 两端的读数仅为2.5伏。 是否有内部电压钳位? 但是、根据数据表、我们需要将引脚电压提高到4.1伏特、才能确认过压故障。
请使用指南。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
使用 UCC287506电源管理 IC 的 Im。 Im 计划提供高于400伏的过压保护。 我按如下所示连接了电路。 但是、在 IC im 的故障引脚上、电阻器@420VDC 两端的读数仅为2.5伏。 是否有内部电压钳位? 但是、根据数据表、我们需要将引脚电压提高到4.1伏特、才能确认过压故障。
请使用指南。