This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25200:TPS25200反向电流

Guru**** 2810865 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2662, TPS25200, TPS25947, TPS2552, TPS2661, TPS2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393375/tps25200-tps25200-reverse-current

器件型号:TPS25200
主题中讨论的其他器件: TPS25947TPS2552TPS2661TPS2640、TPS2662

工具与软件:

您好!

我们在产品设计中使用具有反向电流阻断功能的 TPS25200电子保险丝。 但是、在某些情况下、电流可能反向流动、从输出到输入、而 TPS25200会断电。 如果用户错误地连接到 TPS25200的输出而不是输入、则可能会发生这种情况。

在这种情况下、我们观察到 TPS25200过热并出现故障。

您是否能够推荐在保护 TPS25200的同时允许电流从输出流向输入的替代元件/器件/产品? 由于二极管两端的压降、添加与输出串联的肖特基二极管不是可行的选择。 我们的最大输出电压为5.5V、输出电流为150mA。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们注意到在我们的初始帖子中有一个小错别字。 我们旨在寻求一种解决方案、该解决方案在保护 TPS25200的同时禁止(和不允许)电流从输出流向输入。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    带有背对背 FET 的电子保险丝应该适用于此应用。 是否使用电子保险丝的电流限制或电流检测功能? 如果不使用该特性、则 TPS25947等电子保险丝非常合适、因为它可提供常开反向阻断。

    此外、您是否接受新的器件建议或希望添加额外的组件来保护器件。 我认为一些负载开关也适用于此应用。 我必须查看它们以获得确切的建议。  

    应用手册中 有关背对背 FET 配置的更多信息: 通过背对背连接的电子保险丝实现双向控制和保护

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    在我们的应用设计中、我们使用电子保险丝来实现过流限制。 由于应用的特定要求将电流限制为最大120mA、因此不同元件的数量只减少了几个。

    为此、我们已考虑使用 TPS25200、TPS2552或 TPS26625。 但是、我们有可能忽略了其他可能合适的 TI 组件。

    我们的设计参数如下:

    Vin_Min = 4.4V
    Vin_Max = 5.5V
    Iout_Max = 120mA

    我们排除了 TPS26625、因为在过载(过流)期间、电子保险丝会将电流切断为零、然后自动重试。 这种行为不适合需要在不将电流削减至零的情况下限制电流的应用。

    添加额外的元件来保护 TPS25200并不是问题。 您会推荐哪些组件?

    此致、
    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我认为 TPS2640、TPS2661、TPS2661等电子保险丝应该适用于此应用。 让我补充一下比我更了解这些器件的同事。  

    [报价 userid="586517" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393375/tps25200-tps25200-reverse-current/5337203 #536203"]我们排除了 TPS26625、因为在过载(过流)期间、电子保险丝将电流切断为零、然后自动重试。 这种行为不适合我们的应用、因为我们需要在不将电流削减到零的情况下限制电流。

    TPS2662应限制电流、而不是执行断路器响应。

    此致、
    Arush