请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22968-Q1 工具与软件:
电流是多少:"on1"端子上的 IIL (输入低电流)?
*输入电压: 0.9V , VBIAS=3.3V
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
电流是多少:"on1"端子上的 IIL (输入低电流)?
*输入电压: 0.9V , VBIAS=3.3V
尊敬的 Matsuzaki San、
ON 引脚处的漏电流将为 Ion。

很抱歉,我的英语很糟糕...
没问题。 我明白这不是你的主要语言。
此致、
Arush