Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, EV2400
主题中讨论的其他器件: EV2400
工具与软件:
我浏览过很多文献、但 我仍然对正确设置 BQ35100的方法感到困惑。 我正在设置一个定制板、在其中 IC 可以通过 I2C 连接到 EV2400。 然后、我执行以下操作:
1、如有必要,打开设备封条,以便完全进入
2.设置 CONFIG A 寄存器以使用内部温度传感器(没有外部温度传感器)和 GMSEL1:0至01 (SOH 模式)
3.设置化合物 ID (找到与我使用的电池对应的)
4输入校准
5.校准电压(电源已知电压)
6.退出校准
然后、我可以生成黄金映像、用于刷写其他定制板。
我的问题:
1. GE 管脚是否可以暂时接通一次、在关断前获得一些数据所需的时间内保持高电平、还是可以保持高电平?
2. 是否需要电路板偏移?
3.为什么我得到0作为 SOH?
3.为了提高精度,建议对来自不同定制板的校准结果取平均值,以创建黄金映像。 但应该取哪些值的平均值?
4. 另外注意到设计容量和技术说明书上电池的额定容量不符、可以纠正吗?