This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:设置单节 LiMnO2 SOH 的正确方法

Guru**** 2797595 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395733/bq35100-correct-way-to-setup-for-single-cell-limno2-soh

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: EV2400

工具与软件:

我浏览过很多文献、但 我仍然对正确设置 BQ35100的方法感到困惑。 我正在设置一个定制板、在其中 IC 可以通过 I2C 连接到 EV2400。 然后、我执行以下操作:

1、如有必要,打开设备封条,以便完全进入
2.设置 CONFIG A 寄存器以使用内部温度传感器(没有外部温度传感器)和 GMSEL1:0至01 (SOH 模式)
3.设置化合物 ID (找到与我使用的电池对应的)
4输入校准
5.校准电压(电源已知电压)
6.退出校准

然后、我可以生成黄金映像、用于刷写其他定制板。

我的问题:

1. GE 管脚是否可以暂时接通一次、在关断前获得一些数据所需的时间内保持高电平、还是可以保持高电平?
2. 是否需要电路板偏移?
3.为什么我得到0作为 SOH?
3.为了提高精度,建议对来自不同定制板的校准结果取平均值,以创建黄金映像。 但应该取哪些值的平均值?
4. 另外注意到设计容量和技术说明书上电池的额定容量不符、可以纠正吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)它可以保持高电平。

    2) 2)这是校准参数。 TRM 详细说明了校准过程。

    3) 3)您使用的是什么 ChemID?

    3 (PT2)平均20个装置、平均所有校准参数。

    4) 4)设计容量是可配置参数、应将其更改为电池使用的设计容量。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、Evan。

    1、良好
    2.好的。
    它是0x0616
    3 pt.2.  好的。 您是指 TRM 3.7的数据流中的电流、电芯电压和温度吗?  还是"CC Gain"和"CC Delta"?
    4. 好的。

    此致、

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paolo:

    很抱歉混淆。

    通常只需要 CC Gain、CC Offset、CC delta 和电路板失调电压、但您可以根据需要对所有这些参数求平均值。

    此致、

    Evan