This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:有关 BQ76942进入 SHUTDOWN 模式所需的条件的问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397535/bq76942-question-about-what-conditions-are-required-for-bq76942-to-enter-shutdown-mode

器件型号:BQ76942

工具与软件:

尊敬的 TI 专家 J ü、

当我测试 bq76942以进入关断模式时、我发现同样的条件、但有时无法进入。 进入 SHUTDOWN 模式的逻辑是软件发送 SHUTDOWN 命令并将 RST_SHUT 引脚上拉1s、等待 LD 电压降至 VwakeonLD。
如附图所示、这两张图都满足 RST_SHUT 被拉高1s 且 LD 电压低于 VwakeonLD 的条件、这与规格中所述的进入 SHUTDOWN 模式的条件一致。 ①、图②正常进入关断模式、在图1中的 RST_SHUT 上拉1s 后、其 TS2未弱上拉至5V、从而导致无法进入关断模式。 这很奇怪、因为 MCU 在初始化 AFE 之前仅下拉 TS2 300ms、之后不会再次操作 TS2、所以这是由 AFE 本身控制的。
②为什么没有进入 SHUTDOWN 模式? 是否存在进入 SHUTDOWN 模式的其他条件? 或者什么会阻止 TS2上拉至5V? 您能解释一下这种情况吗? 或者、如果您有其他建议、请告诉我。
谢谢你。