工具与软件:
尊敬的 TI 专家 J ü、
当我测试 bq76942以进入关断模式时、我发现同样的条件、但有时无法进入。 进入 SHUTDOWN 模式的逻辑是软件发送 SHUTDOWN 命令并将 RST_SHUT 引脚上拉1s、等待 LD 电压降至 VwakeonLD。
如附图所示、这两张图都满足 RST_SHUT 被拉高1s 且 LD 电压低于 VwakeonLD 的条件、这与规格中所述的进入 SHUTDOWN 模式的条件一致。 ①、图②正常进入关断模式、在图1中的 RST_SHUT 上拉1s 后、其 TS2未弱上拉至5V、从而导致无法进入关断模式。 这很奇怪、因为 MCU 在初始化 AFE 之前仅下拉 TS2 300ms、之后不会再次操作 TS2、所以这是由 AFE 本身控制的。
②为什么没有进入 SHUTDOWN 模式? 是否存在进入 SHUTDOWN 模式的其他条件? 或者什么会阻止 TS2上拉至5V? 您能解释一下这种情况吗? 或者、如果您有其他建议、请告诉我。
谢谢你。