This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3489:输出负载和输出电压范围内的低频变化

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3489

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379441/lm3489-low-frequency-variations-in-output-voltage-across-output-loads-and-output-voltages

器件型号:LM3489

工具与软件:

您好-

我正在 USB 电力输送应用中使用 LM3489、并且我一直在尝试跟踪可能导致应用中出现异常行为的原因。  

标称输入电压为24V。 输出电压可设置为5V、9V、15V 和20V。  输出功率通过 USB PD 合约限制为最大30W

电容器 C53是  Nichicon UCD1H221MNL1GS、具有约160mΩ@ 100kHz 的 ESR。

如果我让 C63保持填充状态(即反馈网络底部电阻器上的电容器)、则空载时5V 的输出电压如下所示(使用交流耦合示波器探头)。

但是、如果我移除该电容器、则输出电压如下所示:

在没有1nF 电容器的情况下从5V、9V、15V 和20V 转换时、输出电压看起来稳定、因此在后续测试中该电压将保持不变。

根据 LM3489数据表中的公式4、此5V 输出配置中的开关频率应该接近1.48MHz、并且非常接近通过观察输出波纹波测量值:

此问题的目的是、我将尝试在各种输出电压设置下跟踪导致输出电压中出现低频(相对)大脉冲的原因。

下面是5V、9V、15V 和20V 输出的波形、顺序如下:

这是放大后看到的脉冲的样子。 同样、5V、9V、15V 和20V 按该顺序显示:

我正在寻找缓解这些脉冲的方法、以便减少/消除在 EMC 室内这些脉冲的上升时间可能辐射的部分谐波、以及这些脉冲如何影响连接到我们设计的一些敏感 USB 器件的性能。

我计划将220uF 电容器替换为  Nichicon UCD1H101MNL1GS、这是一个100uF 电容器、360mΩ 为100kHz、以提高设计中的 ESR。 此电容较低、这会影响我想的一些纹波。

是否有人对导致此行为的原因有任何建议?

-Shane Kent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里的捕获显示了稳压器的交流耦合输出电压以及 PFET 栅极电压。 这些脉冲随每个开关事件而出现-有没有实际的方法可以更大限度地减少/减少这种振铃。  5V、9V、15V 和20V 设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以尝试增大输出电容来帮助应对瞬态。 应移除从 FB 连接到 GND 的。 只是为了确认、您仅在从一个输出电压设置更改为另一个输出电压设置时才看到这一点?

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Ridge -

    我可以尝试增加输出电容。  

    否、对于任何设定的输出电压、该行为在稳定状态下都存在。

    -Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    您能解释一下稳态是什么意思吗? 共享的屏幕截图显示了发生这些扰动时输出电压的变化。  

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Ridge -

    好的、很抱歉混淆了。 测得电压的标称直流电压为5V、9V、15或20V、作为它们的"稳态"。 所示的扰动会定期发生在该标称直流电压上。

    简而言之、这些干扰不仅会在上电等期间发生 它们存在于稳压器输出其预期输出电压的过程中。

    -Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    您是否还可以确认负载条件? 一些图似乎没有负载、而另一些图则看起来在输出端有负载。  

    另外、在直接通过输出电容器探测输出时、是否使用尖端和接地筒方法? 在进行测量时、噪声可能会耦合到测量中。 尤其是对于前几个图像上看起来较大的峰值、可能就是这种情况。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Ridge -

    上面显示的图像或测试都没有任何加载。 请在空载情况下考虑这些因素。

    是的、我使用示波器测量尖端和接地筒的最佳实践。

    -Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    您能否共享 SW 节点的布局原理图和图像? 最好在空载时在 DCM 模式下看到 SW 节点。 您已经分享了 PFET 栅极的一些图像、但我还想看到 SW。

    当器件有一定的负载时、是否出现这种行为?

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Ridge -  

    请参阅随附的图片。 每个文件名都用测试状态标记。 黄线是稳压器的输出电压、蓝色线是 SW 节点。

    以下是正在测试的原理图:

    使用的电解电容器为 Nichicon UCD1H221MNL1GS。

    下面是测试设置的图片:

    下图展示了布局(我已将铜层和顶层周围的铜平面隐藏起来、使设计更可见:

    5V 输出、0A 负载:

    9V 输出(0A 负载):

    具有0A 负载的15V 输出:

    20V 输出、0A 负载:

    5V 输出、1A 负载:

    9V 输出(1A 负载):

    15V 输出(1A 负载):

    20V 输出(1A 负载):



    接下来我将进行测试、将电解电容器更改为 Nichicon UCD1H101MNL1GS (100uF)和 Kemet EXV227M050S9PAA (220uF)、两者的 ESR ~Ω> 300mΩ 都更高。

    -Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Ridge -

    这是采用 Kemet EXV227M050S9PAA 的相同测试图、该器件的340mΩ ESR 比原始电容器的 ESR 大~2倍。

    可以看出、该具有两倍 ESR 的电容器与原始 ESR 电容器之间的输出和开关性能几乎是看不到的。

    在0A 负载下提供5V 输出、340m Ω:

    在0A 负载下提供9V 输出、340m Ω:

    在0A 负载下提供15V 输出、340m Ω:

    20V 输出、0A 负载、340m Ω:

    在1A 负载下提供5V 输出、340m Ω:

    在1A 负载下提供9V 输出、340m Ω:

    在1A 负载下提供15V 输出、340m Ω:

    在1A 负载下提供20V 输出、340m Ω:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    新波形对我来说似乎都是合理的。 如果您有任何其他问题、敬请告知。 布局和原理图看起来正常。  

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Ridge -

    我将尝试增加开关频率、  此时、开关网络正在产生可闻声音、其频率取决于输出电压和输出负载。  

    我想了解开关频率的定义、但在数据表中找不到任何内容。 我看到"工作频率"的定义、但这与输出电流无关、因此肯定不是开关频率。

    我计划使用 该设计中 LM3489的 USB-C-PD-DUO-EVM 数据表中的钽电容器替换电解输出电容器、同时使用该数据表中显示的相同值更改我的设计中的陶瓷输入和输出电容器。

    可闻音肯定与开关频率相关、因此对于如何修改和/或消除可闻振铃的任何指导都将不胜感激。

    -Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    第一步最好是更换电容器。 通常、可闻噪声是所有电容器中都存在的压电效应的结果。 使用更高质量的电容器有助于降低这种噪声。

    公式4定义了开关/工作频率。 在轻负载条件下、器件在不连续导通模式下工作、因此频率折返以提高轻负载效率。 当器件处于连续导通模式时、无论负载如何、它都将以公式4定义的频率进行开关。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于一段时间内我们还没有回头、我将关闭该主题。 如果您有更多问题、您可以打开新主题帖或回复重新打开此主题帖。  

    此致、

    Ridge