This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:LM5118

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397520/lm5118-lm5118

器件型号:LM5118

工具与软件:

您好!

我们在设计中使用 LM5118。  

VIN - 18至60V

输出电压- 24V

最大负载电流为3A

在 WEBENCH 生成的示例设计中、RAMP 和 VCC 之间连接了一个电阻器。 这个电阻器的用途是什么? 我在数据表中没有看到它提及。  

谢谢