请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5118 工具与软件:
您好!
我们在设计中使用 LM5118。
VIN - 18至60V
输出电压- 24V
最大负载电流为3A
在 WEBENCH 生成的示例设计中、RAMP 和 VCC 之间连接了一个电阻器。 这个电阻器的用途是什么? 我在数据表中没有看到它提及。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Najma:
如果 Vin 大于20V、他将添加额外的斜率补偿。
另请参见设计计算器:
https://www.ti.com/tool/download/LM5118QUICK-CALC
此致、
Stefan