This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118-Q1:LM5118-Q1负载电流设置为6A

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397229/lm5118-q1-lm5118-q1-load-current-setting-to-6a

器件型号:LM5118-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

我们 在设计中使用了 LM5118-Q1。 但在 webench 中仿真该电路时、仍然有效。 对于12V/6A 我会得到以下误差。

非常感谢您的关注。 同时、我将手动计算这些值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen:

    您能否分享用于 Webench 的所有设计参数。

    您还可以使用快速入门计算器:

    https://www.ti.com/tool/download/LM5118QUICK-CALC

    它允许您更好地控制和访问参数。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    感谢您的答复。

    这里、我附加了我在 webench 中使用的参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen:

    谢谢-我会将其转发给 Webench 团队。

    同时、请使用快速入门计算器来调整您的设计。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    该稳压器中不提供电源正常引脚。

    是否有任何其他选项可用于监控12V 输出功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen:

    感谢您的咨询。

    我在 WEBENCH 上查看了您的情况、结果大多失败、因为我们无法找到适合您的设计的 MOSFET。 在此类情况下、WEBENCH 建议使用理想 FET、但它将删除效率和其他功率损耗计算操作值、因为这些操作值将重新计算。 这应该允许在不计算 MOSFET 和功率损耗的情况下创建设计。 然而、对于这个特定的模型、理想 FET 的实现似乎存在问题。

    我在我们的内部服务器上检查了相同的条件、它对我来说是有效的。 请从内部服务器查找设计报告以供快速参考。 请注意、其中会缺少一些关键信息、例如效率和 MOSFET 功耗值。

    Stefan 建议、您可以使用随附的电路计算器进行初始设计和计算。 您还可以使用我随附的设计报告进行初始计算。

    同样、由于 WEBENCH 找不到适合您的设计的 MOSFET、而且缺少一些关键数据、因此在这个特定案例中、请参考 Stefan 分享的电路计算器。

    谢谢你。

    此致、
    Sateesh A G


    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/WBDesign3167.pdf