工具与软件:
尊敬的团队:
我们 在设计中使用了 LM5118-Q1。 但在 webench 中仿真该电路时、仍然有效。 对于12V/6A 我会得到以下误差。
非常感谢您的关注。 同时、我将手动计算这些值。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Naveen:
您能否分享用于 Webench 的所有设计参数。
您还可以使用快速入门计算器:
https://www.ti.com/tool/download/LM5118QUICK-CALC
它允许您更好地控制和访问参数。
此致、
Stefan
尊敬的 Naveen:
感谢您的咨询。
我在 WEBENCH 上查看了您的情况、结果大多失败、因为我们无法找到适合您的设计的 MOSFET。 在此类情况下、WEBENCH 建议使用理想 FET、但它将删除效率和其他功率损耗计算操作值、因为这些操作值将重新计算。 这应该允许在不计算 MOSFET 和功率损耗的情况下创建设计。 然而、对于这个特定的模型、理想 FET 的实现似乎存在问题。
我在我们的内部服务器上检查了相同的条件、它对我来说是有效的。 请从内部服务器查找设计报告以供快速参考。 请注意、其中会缺少一些关键信息、例如效率和 MOSFET 功耗值。
Stefan 建议、您可以使用随附的电路计算器进行初始设计和计算。 您还可以使用我随附的设计报告进行初始计算。
同样、由于 WEBENCH 找不到适合您的设计的 MOSFET、而且缺少一些关键数据、因此在这个特定案例中、请参考 Stefan 分享的电路计算器。
谢谢你。
此致、
Sateesh A G
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/WBDesign3167.pdf