工具与软件:
尊敬的所有人:
我在使用 BQ25303J 时遇到问题。 我将其用于为单节锂离子电池充电。
问题是、当电池电压低于~4V 且 I 开始充电时、比通过从输入端移除电源来停止充电时、BQ25303J 会将电池电压升回输入端、从而提供4、05V 的稳定电压。这会导致 BQ25303J 无法关断并自行供电。 即使输入侧上有一个下拉电阻器也不起作用、直到其值降至~47R (比关闭时更好)。 但即使是关闭时、输入侧也存在一个电压、比电池电压低约~0.5V。 在这种情况下、可由电阻器和一些 mA 电流来下拉。
当锂离子电池完全充电时(截止电压设计为4、1V (正常工作)、BQ25303J 正常关闭。
这就导致我必须将电池充满电。 如果我在充电期间停止、BQ25303J 将不会关断、仍在开关、从而将电池电压升高到输入侧、耗尽电池电量。
这是什么问题? 下面我看一下设计的电路的屏幕截图。

在输入侧、即 IN+和 BAT-、我连接了一个12V 直流电源进行充电。 在输出侧、始终连接一节锂离子电池。
在此情况下、我非常感谢大家的支持。
提前感谢、
Jörg μ A