This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25303J:反向电流和输入升压问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25303J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390859/bq25303j-issue-with-reverse-current-and-boost-to-the-input

器件型号:BQ25303J

工具与软件:

尊敬的所有人:

我在使用 BQ25303J 时遇到问题。 我将其用于为单节锂离子电池充电。

问题是、当电池电压低于~4V 且 I 开始充电时、比通过从输入端移除电源来停止充电时、BQ25303J 会将电池电压升回输入端、从而提供4、05V 的稳定电压。这会导致 BQ25303J 无法关断并自行供电。 即使输入侧上有一个下拉电阻器也不起作用、直到其值降至~47R (比关闭时更好)。 但即使是关闭时、输入侧也存在一个电压、比电池电压低约~0.5V。 在这种情况下、可由电阻器和一些 mA 电流来下拉。

当锂离子电池完全充电时(截止电压设计为4、1V (正常工作)、BQ25303J 正常关闭。

这就导致我必须将电池充满电。 如果我在充电期间停止、BQ25303J 将不会关断、仍在开关、从而将电池电压升高到输入侧、耗尽电池电量。

这是什么问题? 下面我看一下设计的电路的屏幕截图。

在输入侧、即 IN+和 BAT-、我连接了一个12V 直流电源进行充电。 在输出侧、始终连接一节锂离子电池。

在此情况下、我非常感谢大家的支持。

提前感谢、

Jörg μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jörg

    我们将进行检查并返回给您。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jörg

    我们 无法在 EVM 上复制您的观察结果。 发生升压时、您可以尝试通过/EN 引脚禁用器件。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、

    感谢您的试用。

    有 perhapps 一个更多的信息可供您评估,我把它留给了,因为我已经检查了它是否会有影响,但它没有:

    我有上面显示的其中三个并联电路。 它们在输入和输出侧并联。

    但因为我已经推定,这可能是问题的原因,我尝试了以下:

    I 通过输入侧的一个二极管分离了三个通道、因此电路只能消耗电流但不能提供电流。

    仍然该通道将其自身的输入提供给4、05V

    事后看来、这项测试还不够、其他通道仍然可以提供(4、05-0、5V)=3、55V、永久应用避免了它关闭。

     当然、我并不完全了解 BQ25303J 内部电路的工作原理。 是否可能是因为三个通道的关断速度差别很小而彼此保持活动状态呢? 但因此、我在输入端添加了一个电阻器、以便在输入端实现快速放电和压降、但仍然无法正常工作。 我完全理解、使用这种直流/直流拓扑、可以将输出升压回输入、但如果 Q1关闭、应该不会出现回流。 因此、它似乎没有关闭。

    关于您建议通过 EN 引脚关断:在不提供输入时上拉会有些困难。 当然、由于残余的4、05V 电压、这可能需要一段时间、但这仍然是一个没有 µC μ m 的独立器件。 我不知道何时关闭器件(以及何时打开)。

    从数据表来看、器件的电压似乎上升到了 "VVBUS_OP "。

    您认为发生这种行为的原因可能是并联、即使它仍然出现在我测试的二极管上吗?

    提前感谢

    Jörg μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jörg

    它可能与 其中三个并联电路有关。 最好通过 将一个电路与 其他两个电路隔离(即其他两个电路完全断开)来单独运行一个电路进行验证。

    当前设计具有 /EN 低电平、从而启用充电器。 它应该被更改为/EN 高电平来启用充电器、这样当 VBUS 变为低电平时、/EN 变为低电平(即禁用充电器)。

    谢谢!

    宁。