This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:轻负载导致高侧 MOSFET 故障

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18514Q5A, LM5145, CSD18563Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385281/lm5145-light-load-causing-high-side-mosfet-failure

器件型号:LM5145
主题中讨论的其他器件: CSD18563Q5A、CSD18514Q5A

工具与软件:

尊敬的 TI:

我们的65W 降压转换器设计基于 LM5145。  我们面临的问题是在启动时、我们具有非常轻的负载、小于100 mA。  稳压器在启动时似乎不稳定、正在烧断高侧 MOSFET。  目前、SYNCIN 引脚被拉至高电平、从而使我们进入强制 PCM 模式、该模式可能使电感器实现连续导通。  您是否建议通过将 SYINCIN 拉至低电平以非连续模式运行?  我们无法让稳压器运行足够长的时间来对此进行测试。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    *强制 PWM 模式*

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、请发送原理图和带有 FET 器件型号的完整快速入门计算器。

    https://www.ti.com/tool/LM5145DESIGN-CALC

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../WBDesign182.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面包含指向 WebBench 模型的链接、图片中包含电感器、环流二极管和两个 MOSFET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7875.WBDesign182.pdf

    这是 Webench 设计输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、David。 是否为此完成了快速入门计算器? 在 E2E 上进行查看时需要使用此文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现有的低侧 FET 具有非常高的 Qrr (145nC)、这会增加高侧 FET 中的损耗(Qrr = Vin*Fsw)。 如果最大输入电压为28V、则40V FET 是可行的、例如 CSD18514Q5A。 或者、查看具有更合理电容参数(Rdson 略高)的 CSD18563Q5A 60V 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、正如您知道的、PCB 布局在这里至关重要。 有关功率级组件布局指南、请参阅应用手册 SNVA803 (www.ti.com/lit/snva803)。 在轻负载条件下、低侧 FET 为硬开关、因为它在死区时间结束后主动下拉 SW 电压。 您可能需要检查 LO 和[HO - SW]栅极驱动电压波形上是否存在振铃。

    ——

    TIM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    感谢您的评论。 我们回顾了整个布局、找不到任何明显的问题。
    我如何向您发送布局/项目文件、以便我们深入了解此设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:

    我的理解是低侧 MOSFET 的开关损耗很小、因此较低的 Rdson 应该有助于提高效率。  是的、这些较大的 MOSFET 确实具有较大的输入电容。  请说明为什么低侧的高电容会增加高侧的损耗。  这对我来说毫无意义。  遗憾的是、我的电路板的寿命还不足以捕捉开关节点上的任何振铃。  也许、栅极驱动产生的振铃会导致同步整流快速导通和关断。  但在这种情况下、并联肖特基二极管应在这些瞬态期间接管。  栅极上没有串联终端电阻器。  您认为这会有所帮助吗?

    我认为我的布局已经过很好地优化。  存在一些机械限制、但布局与应用手册 SNVA803中的图2类似

    您认为开关节点上的缓冲器网络会有所帮助吗?  我们在电路板上提供了相关配置、但这些元件当前未组装。

    对于如此轻的负载、我不认为过流会烧毁高侧 FET。  因此、由于振铃、它一定是高电压。  你同意吗?  谢谢。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我好像没收到您的回复。

    低侧 FET 会增加总开关节点电容、这会由高侧 FET 有效地进行开关、因此当低侧 FET 为容性时、高侧 FET 会增加损耗。 请参阅 LM5145数据表中的损耗公式表。

    是的、同意您可能会听到一些振铃、因此缓冲器很有帮助。 您可以在此处附加布局以供查看。

    ——

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    感谢您的解释、但它似乎仍然有点违反直觉。 我们的低侧 MOSFET 确实具有非常高的输入电容、但我认为这不会通过漏极对开关节点产生很大影响。  也许的确如此、但是当高侧开关时、低侧应该完全关闭、所以我认为接地电容将很低。  不是这样吗?

    我们实际上非常简单地解决了该问题。  我们不小心将 SYNCIN 引脚连接到高电平、从而将控制器设置为连续导通模式。  我们移除了上拉电阻、现在它在 DCM 下可以很好地工作。  开关节点上有一些过度振铃。  我们通过添加缓冲器将其衰减了一点点。  这条线路现在运转良好、我们正在构建更多的线路。  感谢您的帮助。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    很高兴听到这个消息。

    影响开关损耗的是低侧 FET 的 Coss (和 Qoss)。

    ——

    TIM