This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5110:LM5110-3SD 的替代器件

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394846/lm5110-alternate-of-lm5110-3sd

器件型号:LM5110

工具与软件:

大家好!

       请参考以下输入并建议解决方案。

  1. 对于一个设计、我需要在最大25 MHz 时生成一个"0V 和-10V"电平的脉冲输出。
  2. 该脉冲输出必须由相同25MHz 频率的"输入脉冲信号"进行控制。 两个"输入选项"可用作"0至+3.3V"或"0至-5.0V"、并且任一个均可用作输入控制。
  3. 基本上、它是一个电压电平转换器、从输入转换为-10V (3.3V 或-5.0V)。
  4. 设计需要满足高转换速度和最小传播延迟(40ns 或更短)要求。
  5. 我发现"LM5110-3SD"(在仿真中)适用于我的应用、因为它具有用于输入基准(IN_Ref)和互补输出的单独引脚、但这款器件似乎很快就会淘汰
  6. 敬请为该设计要求提供解决方案、或为具有最小 PCB 面积的 LM5110-3SD 提供任何替代器件。
  7. 设计具有-5V、-10V、+3.3V 和+1.8V 的可用电源、并可以根据需要包含更多电源。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pankaj:

    我会在 下周初就这个问题与您进行跟进。

    谢谢!
    Rubas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pankaj:

    感谢您的耐心。 这是一种非常独特的设置、通过查看数据表、我认为此器件可输出0V 至-10V 的电压。 该器件的 UVLO 典型值为2.9V、但测试条件为 Vcc - IN_REF、如果 Vcc 为0V 且 IN_REF 为-5V、则电位差为5V、超过了 UVLO 阈值。 但是、我仍建议全面测试此设置、以确保它实际输出0V 至-10V 电压。

    如果您使用-5V 作为 IN_REF、则输入信号也应以-5V 为基准、因此0V 至-5V 信号会更好。 我仍建议使用 VDD 旁路电容器。

    LM5110可以在25MHz 下运行、但请确保结温处于数据表中列出的参数范围内。 如此高的开关频率可能会导致过热。

    此外、不存在该器件过时的迹象。 您能在哪里找到这些信息吗?

    谢谢!
    Rubas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubas:

        感谢您的回复。 根据建议、我将在设计中添加 VDD 旁路电容器"。 在确认此器件不会停产后、我将尝试在测试台级别测试该设计。 我在"mouser"网站(随附屏幕截图)上看到此部分已停产。 您能再确认一次报废时间吗?

    选择25MHz 工作频率是为了实现设计操作的更安全一侧。 实际上、它将以较低的频率运行、并希望满足结温允许的限值。 我还将在测试台上对其进行测试。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pankaj:

    感谢您分享该屏幕截图。 我会回来看看、知道淘汰 状态是什么。

    谢谢!
    Rubas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pankaj:

    我核对后发现、提供小卷带封装的 OPN 正在停产。  LM5110-3SDX/NOPB 是大卷带 OPN、将继续投入生产。  

    谢谢!
    Rubas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubas:

      感谢您澄清此问题。 我会尝试购买器件、并在测试台上测试设计。 再次感谢你 Rubas 的友好支持和快速响应。  

    谢谢你