请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP2951-Q1 工具与软件:
数据表仅显示输出电容器 ESR 值、但未指定频率下的相关 ESR 值。 我想知道特定频率。 它是否与500kHz 相关? 请参见下文

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
数据表仅显示输出电容器 ESR 值、但未指定频率下的相关 ESR 值。 我想知道特定频率。 它是否与500kHz 相关? 请参见下文