This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951-Q1:多大频率下的输出电容器 ESR 值

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394215/lp2951-q1-output-capacitor-esr-values-at-what-frequency

器件型号:LP2951-Q1

工具与软件:

数据表仅显示输出电容器 ESR 值、但未指定频率下的相关 ESR 值。 我想知道特定频率。 它是否与500kHz 相关? 请参见下文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aman。

    输出电容器的 ESR 范围是在所有频率下的30 mΩ- 5Ω。  输出电容器的谐振频率必须大于500kHz。 只要:

    • 其最小阻抗(谐振时)出现在频率> 5090kHz 时
    • 该最小阻抗(ESR)为30mΩ
    • 最大 ESR 为5Ω
    • 电容值满足容差和降额要求

    希望这对您有所帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ishaan。

    我使用了陶瓷电容器 ESR 和谐振频率、如下所示。 而陶瓷电容 ESR 在低频(400Hz)下达到了上限。  我查阅了很多陶瓷电容器规格、似乎  低频时较高的 ESR 值是陶瓷电容器的常见特性。

    该陶瓷电容器是否可以用作输出电容器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aman:

    该电容器无法按原样使用。 谐振时的最小 ESR 小于30 mΩ。 这可以通过添加一个与电容器串联的电阻器来解决、从而满足最低 ESR 要求。 在谐振条件下也会评估最大 ESR、因此这在这里不会是问题