This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:短路电缆后不会设置 PCUT 位

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396041/tps23881-pcut-bit-not-set-after-shorting-cable

器件型号:TPS23881

工具与软件:

当不升级 TPS23881或使用 V5版本时、短接通道将导致通道 μ@寄存器06h 和07h 的 PCUT 位置位、使用版本 V15时该位不置位。
如果需要其他配置、这是预期更改还是错误、请告知?

注意:这在半自动和诊断/手动通道工作模式下可重现。

看起来高达 V5、PCUT 位@0x6立即设置、但 ILIM @0x8无法设置、其中使用 V15时、未设置 PCUT 位、但设置 ILIM。  这种变化是意料之中的?

此致、
Reinis。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reinis:

    这将取决于您的 Tovld 和您的 TLIM 设置、您可以了解哪些位已设定以及会引发哪些故障。  

    从下面您可以看到、我们预计 TLIM 计时器会在发生 Pcut 故障之前到期。 这是短路情况下的预期行为。 因为会由于过流而立即折返、此时您的 TLIM 和 Tovlc 计时器将开始运行。 ILIM 将是短路情况下的预期监护者。

    此致、

    Brandon