请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23881 工具与软件:
当不升级 TPS23881或使用 V5版本时、短接通道将导致通道 μ@寄存器06h 和07h 的 PCUT 位置位、使用版本 V15时该位不置位。
如果需要其他配置、这是预期更改还是错误、请告知?
注意:这在半自动和诊断/手动通道工作模式下可重现。
看起来高达 V5、PCUT 位@0x6立即设置、但 ILIM @0x8无法设置、其中使用 V15时、未设置 PCUT 位、但设置 ILIM。 这种变化是意料之中的?
此致、
Reinis。