This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2552-1:Vout 短接至 GND 时的峰值电流问题

Guru**** 2509955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2552-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396860/tps2552-1-question-about-peak-current-when-vout-was-shorted-to-gnd

器件型号:TPS2552-1

工具与软件:

您好!

 

我想 μs TPS2552-1 D/S 第10页上的图15."电流限制响应-Δ Σ"、如下所示。

 

1.关于红圈、这一点是否意味着 TPS2552-1在 Vout 短接至 GND 之后的1.2或者1.3us 内将电流限制在5A 左右

(作为多个器件测试的平均数据、VIN = 5V、RILIM = 20kΩ、TA = 25℃)

 

2.关于蓝色圆圈、这一点是否意味着 TPS2552-1在 Vout 短接至 GND 之后的10us 内将电流限制在2.2A 左右(作为多个器件测试的平均数据)

(作为多个器件测试的平均数据、VIN = 5V、RILIM = 20kΩ、TA = 25℃)

 

3.关于红圈的峰值电流(约5A)、是否存在峰值电流导致 TPS2552-1受损的可能性?

 

4在以下条件下、您是否具有相同类型的数据(即图15)、VIN=5V、47kΩ、25℃

谢谢!

开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.这一点意味着当峰值电流为5A 时、限制 IO 过流的响应时间 约为1.3us。 为了便于理解、请参阅数据表中的第9.3.1节。

    2.与您的问题1类似、这一点 意味着当峰值电流为2.2A 时、限制 IO 过流的响应时间 约为10us。

    3.芯片设计是为了在这样的过流情况下保护电路、所以我觉得它不会被损坏。 峰值电流越大、响应时间就越短、从而限制了故障期间产生的热量。

    4.遗憾的是,我没有您提到的测试条件下的数据。

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ke Wang

    感谢您的评论。

    关于您的评论、

    ・"在峰值电流较高时、响应时间较短"、您是否有关于较高峰值电流的准确响应时间数据?

    ・最大峰值电流是否有任何限制?  我无法在 D/S 中找到它的任何一个 如绝对最大额定值。  

     图15是条件  RILIM=RILIM 20kΩ 的数据、您认为响应时间会随条件 47kΩ 而变化吗?     

    谢谢!

    开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为将 Rliom 设置为47k Ω 时、时间可能会稍有不同、但并不重要。

    至于您请求的数据、我还没有。 请允许我向我的同事核实并在明天与您联系。

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ke Wang

    感谢您的评论。

    我真的很感激。

    谢谢!

    开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    以下是我的同事的反馈:

    1.我们没有 在较高峰值电流下的确切响应时间数据。 关于它、建议在具有安全裕度的高电流条件下使用2us。

    2.在短路事件中最大电流应该受到回路电感的限制,由于输入电压和响应时间有限,峰值电流不应该过高。

    BR、

    Ke Wang