工具与软件:
您好!
我想 μs TPS2552-1 D/S 第10页上的图15."电流限制响应-Δ Σ"、如下所示。

1.关于红圈、这一点是否意味着 TPS2552-1在 Vout 短接至 GND 之后的1.2或者1.3us 内将电流限制在5A 左右?
(作为多个器件测试的平均数据、VIN = 5V、RILIM = 20kΩ、TA = 25℃)
2.关于蓝色圆圈、这一点是否意味着 TPS2552-1在 Vout 短接至 GND 之后的10us 内将电流限制在2.2A 左右(作为多个器件测试的平均数据)?
(作为多个器件测试的平均数据、VIN = 5V、RILIM = 20kΩ、TA = 25℃)
3.关于红圈的峰值电流(约5A)、是否存在峰值电流导致 TPS2552-1受损的可能性?
4.在以下条件下、您是否具有相同类型的数据(即图15)、VIN=5V、47kΩ、25℃?
谢谢!
开始