请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC2842 Thread 中讨论的其他器件:UC3842
工具与软件:
尊敬的专家、
反激电源输入电压为24VDC、Vout=16V 、输入电容为9 x 10uF MLCC 并联。
反激式电源加载1A 后、输入电压会在 PP-1.35V 范围内剧烈波动、黄色波形表示输入电压纹波。
为什么输入电压会随负载增加而波动、以及如何计算具有直流输入的输入电容值。 我 在 UC38406的数据表中找到了一种计算方法、但使用整流桥进行计算
谢谢