This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2842:如何?反激式电源的输入电容值

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397378/uc2842-how-to-determine-the-value-of-the-input-capacitance-of-the-flyback-power-supply

器件型号:UC2842
Thread 中讨论的其他器件:UC3842

工具与软件:

尊敬的专家、

   反激电源输入电压为24VDC、Vout=16V 、输入电容为9 x 10uF MLCC 并联。

   反激式电源加载1A 后、输入电压会在 PP-1.35V 范围内剧烈波动、黄色波形表示输入电压纹波。

   为什么输入电压会随负载增加而波动、以及如何计算具有直流输入的输入电容值。 我 在 UC38406的数据表中找到了一种计算方法、但使用整流桥进行计算

  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果输入电压波动、请检查输入电压源以查看该电源是否存在任何问题或其电流限制是否过低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hong、输入功率没有问题、当我添加一个22uF 铝电解电容器时、波动会好很多。 是否有计算输入电容的公式? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果添加更多电容器可以解决该问题、则问题是由您的长引线连接导致的。 然后、您需要确定输入连接阻抗和输入电流是多少、从而计算转换器输入端子处的电容器值、使电容足够大而不会出现任何问题。 您也可以通过测试来设置最差的输入连接阻抗、然后确定什么电容器值可以适用、从而找出答案。