This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:断电后、充电 FET 被禁用

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396012/bq28z610-charging-fet-is-disabled-after-power-is-removed

器件型号:BQ28Z610

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:
我可以使用 MACSubcmd ()成功地对 FET 进行充电和放电、但一旦电池断开并再次连接、它就无法工作。
我在《技术参考手册》中读到 MACSubcmd ()只写入 RAM ,所以我的问题是
1) 1)我应如何写入数据闪存以使这些 FET 永久导通?

2)我应该写入哪个寄存器来控制充电电流?   

我使用 STM32微控制器来控制此信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lince、  

    您尝试如何控制 FET? 要手动控制 FET、您需要让 FET_EN = 0、然后您可以发送 CHG_FET_TOGGLE 和 DSG_FET_TOGGLE 命令、以便使用主机 MCU 手动控制 FET。 否则、如果 FET_EN = 1、则 FET 将由电量监测计控制。  

    我不确定你在第二个问题中的意思。 充电器使用的充电电流应该由充电器 IC 控制。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池充电器 IC


    电量监测 IC

    在电池充电器中、IC STAT1 LED 应在电池充电时保持亮起、但处于关闭状态。 我使 FET_EN = 0 (0x43C0 Dataflash)并切换了 CHG_FET (0x001F)& DSG_FET (0x0020)、但它仍无法正常工作。 Guage_EN (0x43C0 Dataflash)也已关闭。 电路中的 TS1保持开路是否会导致任何问题? 目前电池电压为3.8V


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    该电量计的 TS 引脚悬空不应该是问题、因为该电量计具有内部热敏电阻。 发送 FET_EN 命令以确保 FET_EN = 0时以及发送 CHG_FET_TOGGLE 和 DSG_FET_TOGGLE 命令时、请确保电量监测计处于 UNSEALED 模式。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上第一种方法工作,我可以 打开 FET  使用 MAC 子命令,现在我不想发送 MAC 子命令每次而是我想 FET 永久打开,所以所有的寄存器应该写入,以便 FET 将永久打开。   

    现在我的 FET_EN = 1 , GAUGE_EN = 1,但它仍然没有充电,我还应该改变什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电量监测状态 :  0x00 0x00 0x11 0xd0

    充电状态:  0x04 0x10

    运行状态: 0x00 0x00 0x62 0x00

    生产状态:0x00 0x18

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lince、  

    您可以发送  CHG_FET_TOGGLE 命令来使 FET 开启、但当电量监测计重新启动时、FET 将再次打开。 不建议在测试器件之外使 FET_EN = 0。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、

    目前我的 FET_EN = 1且 GAUGE_EN = 1、现在我所能看到的是 FET 持续导通和关断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lince、  

    当 FET_EN = 1时、电量监测计 FW 将根据 TRM 中指定的条件控制 FET 的运行(即保护事件将导致 CHG/DSG FET 断开)。 您认为 FET 持续导通和关断是什么意思? 您是说 FET 会快速开启和关闭、还是在整个电量监测计正常运行过程中 FET 会开启和关闭? 我需要一个此行为的 bbqStudio 日志文件、才能全面分析此行为。  

    此致、  

    Jonny。