工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我可以使用 MACSubcmd ()成功地对 FET 进行充电和放电、但一旦电池断开并再次连接、它就无法工作。
我在《技术参考手册》中读到 MACSubcmd ()只写入 RAM ,所以我的问题是
1) 1)我应如何写入数据闪存以使这些 FET 永久导通?
2)我应该写入哪个寄存器来控制充电电流?
我使用 STM32微控制器来控制此信号。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我可以使用 MACSubcmd ()成功地对 FET 进行充电和放电、但一旦电池断开并再次连接、它就无法工作。
我在《技术参考手册》中读到 MACSubcmd ()只写入 RAM ,所以我的问题是
1) 1)我应如何写入数据闪存以使这些 FET 永久导通?
2)我应该写入哪个寄存器来控制充电电流?
我使用 STM32微控制器来控制此信号。
您好、Lince、
您尝试如何控制 FET? 要手动控制 FET、您需要让 FET_EN = 0、然后您可以发送 CHG_FET_TOGGLE 和 DSG_FET_TOGGLE 命令、以便使用主机 MCU 手动控制 FET。 否则、如果 FET_EN = 1、则 FET 将由电量监测计控制。
我不确定你在第二个问题中的意思。 充电器使用的充电电流应该由充电器 IC 控制。
此致、
Jonny。

电池充电器 IC 
电量监测 IC
在电池充电器中、IC STAT1 LED 应在电池充电时保持亮起、但处于关闭状态。 我使 FET_EN = 0 (0x43C0 Dataflash)并切换了 CHG_FET (0x001F)& DSG_FET (0x0020)、但它仍无法正常工作。 Guage_EN (0x43C0 Dataflash)也已关闭。 电路中的 TS1保持开路是否会导致任何问题? 目前电池电压为3.8V
您好、Lince、
当 FET_EN = 1时、电量监测计 FW 将根据 TRM 中指定的条件控制 FET 的运行(即保护事件将导致 CHG/DSG FET 断开)。 您认为 FET 持续导通和关断是什么意思? 您是说 FET 会快速开启和关闭、还是在整个电量监测计正常运行过程中 FET 会开启和关闭? 我需要一个此行为的 bbqStudio 日志文件、才能全面分析此行为。
此致、
Jonny。